Loading
成功案例 | 數位轉型
Recent ActivityRecent Activity

使用現代維護解決方案減少停機時間

Callan Marine是一家位於德州的公司,從事疏浚工程,以恢復船塢、航道的停泊深度,或以其他方式促進水路運輸。四個站點使用Fiix進行管理。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
callan marine

挑戰:從紙本維護轉向數位維護

Callan Marine每小時的專案停工成本為3000至5000美元,這對公司是極大的傷害。因此,設備及採購經理Justin McCormick自然會希望能減少停機時間並控制成本。

他表示:「五年前,我應邀管理設備運行時間,讓設備可以運轉得更久,且更具成本效益。」「我剛上任時,Callan Marine 沒有任何的維護計畫。」Justin在美國軍隊使用 CMMS (電腦化維護管理系統)管理設備多年,了解維護軟體的好處。「我從一開始就推薦使用CMMS,但起初,公司並沒有針對這種程式編列預算。」

Justin運用他在軍中培養出的足智多謀,就地取材,盡力使用Excel試算表進行管理。「您必須有資料才能維護設備。我建立了維護清單,技術人員會將清單傳給我。但這個流程既沒效率又費時。」

它也絕不是獲取有用資料的完美解決方案。「仍然會有人為疏失。如果技術人員輸入了錯誤資訊,將會導致圖表錯誤。」

如果沒有集中的解決方案,工作流程便會受到影響。Justin回憶道:「我們透過 Excel 試算表收到採購需求。技術人員會將需求轉換為電子郵件傳給我。這會造成混亂,因為會遺漏許多需求。然後,維修或購買需求就變成緊急事件。我們需要像現行 Fiix的流程和程序,」

「當我剛加入Callan Marine時,公司沒有任何的維護計畫。我使用Excel試算表,因為沒有預算購買CMMS。但仍然會有人為疏失。如果輸入的資訊不正確,將會導致圖表錯誤。」
Justin McCormick - Callan Marine的設備及採購經理

解決方案:易於使用、以雲端為主的維護計畫

在使用以Excel為主的維護程式超過一年後,Justin得到了一個新的機會。「當公司高層主管們決定購買另一台浚挖機時,我解釋我們無法用Excel試算表有效地維護我們的設備。這樣不符合成本效益」主管們要求他研究CMMS,並報告他的研究結果以供決策。

Justin知道他的團隊需要雲端解決方案,因為公司位於德州加爾維斯敦(Galveston)。他說:「如果颶風來襲,資料很有可能會遺失,」

排除既有的CMMS之後,仍有很多選擇。「我找到了一些預付費用和月費或年費的選擇。」

Justin將搜尋範圍縮小到幾個供應商後,首選便顯而易見了。「[Fiix]讓我有能力做我想做的事。系統中內建階層。它很容易使用,有許多報告,和許多客制化功能。[Fiix]的費用對我們來說也很容易負擔。」

Justin的選擇一經批准,他就開始著手設計他一直想要的CMMS。提及讓厭惡科技的員工採納新軟體,Justin採取了別無選擇的方式。

「在90天內,我就在減少專案停機時間方面看到了顯著的回報。」
Justin McCormick - Callan Marine的設備及採購經理

結果:使用Fiix進行預防性而非被動性維護

採用該系統後,立即出現了顯著改善。也喜歡簡單增加零件及規劃採購的Justin表示:「有了Fiix,我們就有了完整的系統。CMMS追蹤我們的成本、維護及工單,讓維護計畫變得更加容易,」「我們現在能夠預見問題,而非被動因應。」

更重要的是,使用Fiix讓Justin開始改變Callan Marine的維護策略。維護策略現在轉換為預防性維護,而非反應性維護,Justin正在與Fiix的專業服務團隊合作,打造一個使用行動裝置app並能更準確追蹤KPI的計畫。Justin表示:「[在90天內],我就在減少專案停機時間方面看到了顯著的回報。」

主題: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Food & Beverage FactoryTalk InnovationSuite
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 使用現代維護解決方案減少停機時間