您可能也會對以下內容感興趣
Coiltech 是 Çağdaş Makina 的子公司,成立於2000年,最初的設施面積為100m²,並穩定成長至目前的12000m²工廠,成為全球領先的壓力送料機械供應商。
如今,該公司出口至70多個國家,供應開卷機、整平機、壓平機與伺服卷料送料機、壓力送料系統、定長切割生產線、壓力傳輸解決方案及各種特殊專案。
- Coiltech 需要建立一個價值主張,以協助其滿足並超越北美市場的需求
- 在競爭激烈的市場中實現差異化,同時贏得領先汽車一級供應商的信任
安裝了 Rockwell Automation 解決方案,其中包括:
- Allen-Bradley® CompactLogix™ 可程式控制器
- Allen-Bradley Kinetix® 伺服驅動器
- Allen-Bradley Kinetix MMA 非同步馬達
- Allen-Bradley POINT I/O™ 模組
- Rockwell 全球 OEM 技術顧問(GOTC)及當地團隊的深入支援
- 專為未來數位化及營運彈性而設計的現代化、可擴充架構
- 協助滲透北美市場
- 更現代化的機器控制解決方案
- 強化物料搬運處理
- 更順暢的製程修改,減少干預
- 遠端監控
- 為汽車數位線程創建資料
- 比其他自動化供應商更易於編程
- 為未來現代化與工廠擴建計畫奠定更佳基礎
在最近為加拿大領先的一級汽車產業供應商執行的專案中,土耳其機器製造商 Coiltech 面臨了在兩座工廠(其中一座位於墨西哥)更換三條機械生產線的挑戰。
Coiltech 外貿經理 Volga Gürsel 解釋:「北美市場很難進入,除了傳統的思維模式外,當地也有來自本地區和中國的設備,這些機器的外觀和操作都非常相似。
「此外,還有許多舊機器需要更新和更換,以利用現代技術,包括數位化。但我們不能期望公司僅僅轉向土耳其的供應商,因此我們必須努力讓這家領先的一級供應商板載。這得益於對我們在土耳其的最先進製造設施的深入參觀,以及 Rockwell Automation 在當地市場的存在。
「最終讓 Coiltech 脫穎而出的是我們能夠將現代機器設計、先進自動化、應用專業知識與快速回應的客戶支援結合成一套解決方案,針對客戶的特定生產需求量身打造。客戶不僅僅是在尋找替換設備;他們正在尋找一個能夠支援未來成長、現代化與數位轉型計畫的長期技術合作夥伴。」
除了北美已經有的 120 + 條生產線外,Coiltech 最近又為兩家不同的客戶工廠提供了兩條新生產線,其中包括緊湊型送料機和振盪剪切機,這兩條生產線都採用了 Rockwell 的各種自動化解決方案,以控制送料速度的準確性和送料長度。其中包括 Allen-Bradley® CompactLogix™可程式控制器、Allen-Bradley Kinetix®伺服驅動器與 MMA 伺服馬達,以及Allen-Bradley POINT I/O™模組。Coiltech 也獲得 Rockwell 全球 OEM 技術顧問(GOTC)和當地團隊的深入支援。
Gürsel 補充表示:「Rockwell 是我們北美機器自動化的明顯候選者,我們設定了一些嚴格的標準和交付時間表,但最終我們交付的自動化架構和先進的機器設計完全符合客戶的需求。
「除了技術本身之外,Rockwell 在北美的強大存在感、反應迅速的本地支援結構,以及終端使用者的廣泛接受度,都是我們做出決定的重要因素。這有助於降低專案風險,並在整個實施過程中為 Coiltech 和客戶提供信心。
「我們的較新機器也為客戶提供了廣泛的額外營運效益。除了擁有現代化的售後服務方案,提供數位化的 24 / 7 支援以及更多隨時可用的零件,我們的機器更能處理現今使用的較硬材料,這是舊機器難以處理的。
「Rockwell 提供的數位能力對終端使用者也很有吸引力。若要改裝現代化的控制解決方案,您可能需要支付新生產線 40 ~ 50% 的成本,因此升級整台機器是合理的,尤其是當您考慮到所有額外的效能優勢時。連線能力也讓我們能夠提供遠端支援,而數位架構則為我們的客戶創造了必要的資料,讓他們能夠將資料輸入汽車 OEM 經常指定的數位線程中。
「在可行的情況下,我們也會與客戶合作,量化與生產力、工程效率、設定最佳化及營運彈性相關的改善,協助他們更了解現代化的長期價值。」
Coiltech 的客戶正在享受 Rockwell Automation 現代工業技術帶來的好處,包括能以更少的工程干預來修改批次參數、更高的生產彈性,以及為未來擴展和數位化而設計的平台。
Gürsel 補充表示:「現代化的 Rockwell 控制解決方案也讓我們能夠更貼近客戶的特定需求和要求來量身打造機器。這也將為我們的客戶提供更輕鬆的未來現代化和增強之路,這一點在汽車產業變化速度如此之快的情況下尤其重要。
「這樣的結果是,當產品參數變更時,解決方案所需的工程工作更少,並能讓操作員更快速地回應不斷變化的生產需求。對於面臨產品多樣化和對彈性需求日益增加的製造商來說,這與機器本身的性能同樣寶貴。
「除了能更輕鬆處理新型材料外,我也認為我們的機器外觀更現代化,就像義大利跑車一樣,遠勝於被取代的舊機型。現代化的製造廠房同樣值得重視。
「我們與 Rockwell 的合作關係非常良好,在許多其他機器上也採用了其自動化和安全解決方案。技術支援在本專案中特別重要;與其他供應商相比,我們發現回應我們問題的速度更快且更容易,最終我們認為 Rockwell 的行事風格就像一家規模更小、更靈活的公司。此外,從其他自動化供應商轉換過來也相對順利,我們的工程師發現程式設計環境更容易上手。」
Gürsel 最後表示:「在 Rockwell 的協助下,我們將持續壯大品牌並拓展北美市場,進一步擴展我們已服務的 70 個國家,擁有數千台運作中的機器。我們的目標是在 Rockwell 的協助下,成為全球領先的壓力送料系統公司。憑藉這樣自信的步伐,加上我們年輕且充滿活力的團隊,以及以客戶為導向的工作心態,我們對未來充滿信心。」
已發佈 2026年10月16日