「從技術角度來看,我們也觀察到相互演進,我們的應用突顯了一個小眾但相當重要的網路同步問題,Rockwell的工程師已在下一個修補程式版本中修正了此問題。」
總部位於勞斯郡鄧多克ControlSoft自動化系統有限公司為廣泛的行業提供一站式可程式邏輯控制器(PLC)和SCADA解決方案,滿足過程控制需求及能源管理,包括數據中心、海事、食品與飲料及製藥行業。其經驗豐富的工程師團隊在各領域擁有豐富知識,具備跨學科整合能力,能將來自多個領域的系統整合,包括網絡硬體及數據庫儲存與報表。
一家全球數據中心營運商及雲端解決方案提供商需要一個更為精確的電力供應監控解決方案,以維持100%正常運作時間目標。
- Allen-Bradley ControlLogix 可程式自動化控制器
- Allen-Bradley Micrologix 可程式邏輯控制器
- ArmorBlock I/O 與 Stratix 乙太網交換器
- 電力計
- FactoryTalk View SE 與 Historian
- 更高的運行時間信心
- 事件輪詢速度更快,可更準確地識別具體問題
- 高度可擴展
- 可透過儲存在PAC中的程式輕鬆調整
- 開放平台
就像天然氣、水和電力一樣,很難想像沒有網際網路及其所提供的所有服務的現代生活會是什麼樣子。在許多情況下,我們現在只是將其視為理所當然;它就是一直存在著。
它對我們日常活動產生如此深遠的影響,現在已經無所不包,影響生活的各個層面,從簡單的文字訊息、照片儲存、線上購物,到國際商業交易及工業環境中的遠端即時AR模擬。
如同任何公用事業,網際網路依賴可靠的連接與強大的儲存解決方案。如果其中任何一項不足,日常生活就會開始出現困難,問題也會隨之浮現。當聽到孩子們大喊Wi-Fi斷線時,誰不會感到頭痛呢?
網際網路帶來的普及好處之一就是雲端儲存。我們不再需要PC中數TB的本地硬碟或現場網路儲存系統。我們可以將工作、照片和工程圖帶到任何地方,並輕鬆與任何人分享。
根據Statista的資料,全球創建、擷取、複製和消費的資料總量預計將快速增長。2020年為64.2zettabyte,到2025年,全球資料創建預計將增長至超過180zettabyte。這種資料的大幅增長以及雲端儲存服務和供應商的激增,意味著資料農場和資料中心正在全球各地湧現。
與受到地方立法規範且在服務中斷時可能面臨監管機構罰款的天然氣、水和電力不同,當資料中心無法提供服務時,必須面對客戶的憤怒,以及所有由此產生的合約罰款、公關危機和商譽損失。事實上,強調服務中斷和網站停機的頭條新聞,開始越來越多地出現在頭版。
在絕大多數情況下,會使用多層次的冗餘來儲存資料,但資料中心仍可能受到電力波動和中斷的影響,必須在盡可能短的時間內檢測並緩解這些問題。
問題在於大多數建築管理系統(BMS)並非為了提供資料中心所需的反應性而建造,即使僅有幾秒的輪詢週期也會產生數千個資料點。問題在於,哪個訊號是最先出現的,哪個訊號指示了問題?
正是這些效能限制,加上其他自動化供應商缺乏支援資源,促使一家領先的全球資料儲存與服務公司聯繫愛爾蘭公司ControlSoft Automation,請求其「幫助他們擺脫困境」。
目的:
ControlSoft已建立起問題解決者的聲譽,並在過去十年中開發了一套電力管理系統(EPMS),該系統能記錄超過500000個電力參數的使用情況,為客戶提供與其電力供應性能相關的精確圖像。
根據ControlSoft董事總經理Dermot Carragher的說法:「我們開發的EPMS系統實際上是一個分散式時鐘系統。 所有設備都使用高精度時間通訊協定(PTP)進行同步;事件的準確度達到亞毫秒級。典型的傳統BMS系統僅能精確到數秒,因此在任何兩秒期間內,可能會顯示多個事件,而您無法確定哪一個是觸發因素。
」他繼續說:「相較之下,我們的EPMS能在分散式系統中將時間戳記精確到毫秒,因此您可以獲得事件發生的精確順序與時間,這代表您能自信地識別可能引發一連串問題的確切原因。」
ControlSoft解決方案的增強功能歸功於其部署了來自Rockwell Automation的Logix可程式自動化控制器(PAC)、交換器和I/O,這些設備一直都是設計用於在亞毫秒級領域中運作。
Carragher和他的團隊也充分利用了基於Logix作業環境的其他功能。「大部分現場設備都在ControlLogix PAC中預先程式化。這意味著終端用戶只需透過選擇部署在資料中心的現場設備的型號和節點位址來配置安裝,應用程式就會自動配置它們,無需可程式邏輯控制器程式設計師。這種快速擴展和推出安裝的能力是我們平台的重要元素,也是我們與大型資料中心客戶合作成功的關鍵——他們需要一個非常快速的解決方案。當期限不那麼緊迫時,這種方法可以實現更容易、較不急迫的大規模推出。」
系統的開放性意味著它幾乎可以適應所有應用。這也滿足了許多客戶不希望被綁定於單一電力控制元件供應商或品牌的要求。它還提供遠端存取功能,ControlSoft可以在需要時並在獲得適當客戶許可的情況下利用這些功能來執行程式設計、維護、增強和升級。
「在這個專案中,時程非常緊迫,」Carragher解釋道。「客戶的口頭規格最好可以描述為『即興』和『非常寬鬆』,但在Rockwell Automation商業工程團隊的幫助下,我們能夠部署第一階段,通過了驗證並開箱即用。
「然後我們被告知月底前還需要兩個安裝,」他繼續說道,「但不用擔心,因為都是一樣的。結果並非如此……幾乎所有東西都不同。唯一相同的元件是我們帶到工廠的設備。幸運的是,由於我們系統的可擴展性和Rockwell硬體的適應性,原本需要數月的工作只用了幾天就完成了。
已發佈 2024年6月10日