審計揭示潛在節能空間
「我們業務的核心是升級改造,」CaseiZ開發總監Lou York表示。「我們幾乎涉足所有你能想到的行業——並且發現有些壓縮機已經使用超過30年。」
為了評估現有性能及潛在效率提升,客戶參與通常從節能審計開始。
「通常,我們會在設施現場花費約一週時間安裝數據記錄器,以確定基準並發現低效率,」CaseiZ營運經理Allen King, Jr.表示。「然後,我們會推薦以降低能耗為重點的解決方案。」
通常可發現25~50%的潛在節能空間——大多數歸因於自動化平台升級與系統整合。以下是一個例子。
「在最基本的層面,每台壓縮機都是單獨銷售、安裝於公用設施間,並設計為獨立運行,」Sullivan解釋道。「因此,我們經常發現壓縮機並未納入整體自動化系統。它們僅執行本地控制,各自獨立運作。」
CaseiZ依賴Rockwell Automation平台來現代化並整合過時系統。應用通常包括Allen-Bradley® CompactLogix™或ControlLogix® 控制器與FactoryTalk® View人機介面,並於EtherNet/IP™網路上整合。
從靜態報告到即時可視化
作為增值服務,CaseiZ亦為客戶提供每月能源報告,以追蹤系統績效與節能目標。該報告屬於靜態型態,且製作需大量人力。
「我們會遠端存取本地控制面板,收集一個月的系統數據,」King表示。「然後再手動產出報告。」
每月快照有助於識別與預期績效的偏差,但要找出原因則需進一步調查。
「我們無法持續掌握運作狀況,」Sullivan表示。「必須有人登入系統,尋找低效率的根源。」
為提升回應速度與問題解決效率,CaseiZ開發了AirView Cloud監控系統,該系統基於ThingWorx IIoT平台。作為FactoryTalk® InnovationSuite的一部分,並由PTC提供技術支持,ThingWorx可連接不同設備、應用與數據流,實現對工業運營數據的安全存取。
透過ThingWorx工具,CaseiZ及其客戶可即時查看各台機器的運行模式與利用率,並在發生關鍵事件(如壓縮機跳脫離線或關鍵績效指標低於特定門檻)時收到警報。
「這些系統非常動態,」King表示。「現在,若壓縮機故障或客戶有突發調整,我們能即時看到效率下降並立即處理。」
「我們過去花在數據收集與報告產出的時間,現在都能用來回應問題,」York補充道。
維持最高效率
CaseiZ最初於一家汽車工廠導入AirView Cloud解決方案,在不到一年內,該公司已將此方案推廣至十多家不同企業。