SPI Integração de Sistemas (SPI) 是巴西領先的系統整合商之一。他們很榮幸能與ABDI共同支持MetaIndústria倡議。巴西工業發展署(ABDI) 致力於透過加速製造業的數位轉型來提升巴西經濟的競爭力與生產力。
- 競爭激烈的全球製造業經濟
- 加速數位轉型
- 提升智慧製造技術採用
- 公私部門聯盟
- 先進製造技術的實體與遠端存取
- 來自超過30家技術供應商的解決方案,包括來自Rockwell的技術:ThingWorx IIoT軟體平台 和PlantPAx®分散式控制系統
- 在前24個月內計劃接待超過100家公司來訪
- 提升巴西本土企業的競爭力
巴西的MetaIndústria倡議已推出兩個新實驗室,讓參與公司能夠存取並運用先進的製造技術。
MetaIndústria倡議是在巴西工業發展局(ABDI)和SPI Integração de Sistemas (SPI)的支持下啟動,SPI是該國領先的系統整合商之一,也是Rockwell Automation PartnerNetwork™的白金會員。
加速數位轉型與智慧製造技術採用
ABDI旨在透過加速製造業的數位轉型,提升巴西經濟的競爭力與生產力。該機構的多項專案推動新技術、商業模式及工業政策的採用。
倡議提供沉浸式現場和遠程體驗
「MetaIndústria是一種創新方式,也是我們支持巴西企業邁向智能製造之旅的最先進項目,」ABDI智能製造與技術推廣負責人Bruno Jorge表示。「這不是補助金或資訊計畫。我們提供可行的建議以及直接取得解決方案的途徑,以支持實際數位轉型項目的實施。」
在為期兩年的期間內,MetaIndústria將為超過100家公司免費提供諮詢、培訓,以及沉浸式現場和虛擬體驗,展示來自超過30家技術供應商(包括Rockwell Automation)的解決方案。
「該計畫讓來自各行各業、運行各種流程的客戶有機會了解並親眼見證新技術如何協同運作,並協助推動其營運發展,」SPI資訊解決方案總監Rafael Schirmer解釋道。
「我們專注於協助參與者建立商業案例、降低風險,並為其員工實施這些解決方案做好準備,」Jorge補充道。
在實驗室測試解決方案的能力
參與者可於MetaIndústria位於大聖保羅地區São Caetano do Sul (SP)及São Leopoldo (RS)新設立的兩間實驗室測試技術、流程與設備。這些實驗室展示了機器人與控制、擴增實境與虛擬實境、數據分析及人工智慧等最新解決方案,包含來自Rockwell Automation的解決方案:ThingWorx IIoT儀表板功能 以及PlantPAx®分散式控制系統。
實驗室訪客將有機會應用並整合這些技術,以收集、可視化及分析即時數據,從而提升流程控制、設備運作及員工安全。由於實驗室已連接至ABDI全新數據處理中心,MetaIndústria的參與公司可遠程即時觀看這些展示。
協助企業理解數位轉型的價值
參訪企業亦可於自身場域試行這些解決方案。
「Rockwell Automation與SBI創建了『先試後買』的情境,讓企業有機會將這些技術帶回自身場域進行測試,」Schirmer表示。「客戶可體驗擴增實境及IIoT平台的優勢——透過查看來自自身設備與裝置的即時資訊。他們將看到這些技術如何協助他們了解機器使用狀況、檢視KPI並做出明智決策。」
MetaIndústria近期亦啟動首個經理人培訓計畫,旨在協助參與者於評估及投資數位轉型解決方案的決策過程。該三天課程於SP實驗室舉行,來自巴西某製藥製造商的經理人接觸了實驗室各項技術。培訓協助來自不同部門的經理人識別可用於解決其特定營運挑戰的應用,最終選定一項最終專案,由MetaIndústria提供支持。
來自本次及後續Training Track專案的資訊與進展,將作為整個MetaIndústria參與者群體的資源。Training Track課程亦將於MetaIndústria的RS實驗室舉行。
MetaIndústria的目標
「我們的使命是讓巴西企業能夠接觸到SPI的專業知識,以及來自Rockwell Automation等公司的最新技術。我們知道,這種接觸和資訊將有助於支持他們邁向智慧製造的旅程。」Jorge表示。
這項公私部門之間的獨特合作夥伴關係,是推動技術與專業知識採用、轉型巴西企業的絕佳機會。我們期待看到這個計畫將帶來的成果。
已發佈 2024年6月24日