您可能也會對以下內容感興趣
這個故事關於我們!Rockwell Automation 是工業自動化與數位轉型的全球領導者,協助製造商提升韌性、敏捷性與永續性。我們位於俄亥俄州Twinsburg的250000平方英尺製造設施,生產可程式邏輯控制器(PLC)、感測器、開關、繼電器及其他控制裝置,應用於汽車、食品與飲料以及生命科學產業。
- 嚴重依賴推車式物料移動,52 % 的每日行程是手動完成
- 使操作員無法從事增值生產工作,限制了營運效率
- 缺乏 IT、OT 和自動化系統之間的同步,導致物料交付延遲及生產停機
- 需要額外樓面空間來分段及緩衝在製品庫存
- 導致員工疲勞,操作員每天為支援物料移動需步行超過8小時
部署三台 OTTO® 100 自主移動機器人(AMR)及 40 台紅色分段推車,將原材料從套件區運送至四條組裝線
自動化重複性材料運輸,減少人工干預,並支援穩定的材料流
引入 FactoryTalk® Orchestration™,推動設施邁向完全自主的生產物流
透過 REST API 將 FactoryTalk® ProductionCentre® 製造執行系統與 OTTO Fleet Manager 連接,以根據即時生產狀態協調材料運輸
使用可設定、基於規則的工作流程,隨著生產訂單在製造過程中推進,自動派遣 AMR 任務
- 透過將員工重新分配至更高價值的任務並提升生產量,每年節省USD162000
- 將在製品暫存空間減少50%,空間利用率提升70%
- 生產線停機時間減少20%
- 於1.5年內實現投資回報
- 已擴展至另外三個Rockwell設施,並將持續擴展,Twinsburg作為生產物流展示設施
我們的 Twinsburg 製造設施嚴重依賴以手推車為基礎的物料運輸,每天約有 52% 的物料移動行程是手動完成的。這造成了高度的勞動力依賴和大量的非增值操作員活動,操作員每天需步行超過8小時以搬運物料。
同時,IT、OT與自動化系統之間缺乏同步,導致物料交付延遲、設施樓層上過多的在製品庫存,以及生產停機。這些挑戰共同限制了生產效率,並使營運規模擴展變得更加困難。
為解決這些挑戰,Rockwell 的 Twinsburg 設施啟動了一個多階段轉型計畫,核心圍繞OTTO 自主移動機器人(AMR)與 FactoryTalk Orchestration。
階段 1:以 OTTO AMR 自動化物料移動
Rockwell 部署了三台 OTTO 100 自主移動機器人(AMR),配備 40 台紅色分批推車,自動將原材料從配料區運送至四條組裝線。操作員手動調度自主機器人以處理重複的物料運輸,讓操作員能專注於增值生產工作,同時支援物料持續流向生產線。
階段 2:協調生產物流
雖然第 1 階段已自動化物料移動,操作員仍需手動請求工單物料。FactoryTalk ProductionCentre 尚未與 AMR 整合,因此手動觸發可能不一致,導致產品延遲及設施樓層上出現大量分批庫存區。Rockwell 的 Twinsburg 設施進入第 2 階段,導入FactoryTalk Orchestration,根據生產需求全面自動化並協調物料移動。
此解決方案將工廠的製造執行系統(製造執行系統)直接連接至 OTTO Fleet Manager,同時提供標準化方法整合連網 IT 與 OT 系統,包括企業資源規劃及未來的倉儲執行系統(WES)。透過可設定、基於規則的無程式碼工作流程,FactoryTalk Orchestration 會隨著生產訂單在製造過程中推進,自動派遣機器人,讓物料移動能即時回應生產需求。該解決方案建構於現有 Rockwell 技術之上,為操作員帶來熟悉的操作體驗,並可遠端部署至 Twinsburg 現場,縮短導入時間並減少對工廠運作的干擾。此方法滿足客戶對機器人、裝置與企業系統間強大且可擴展整合的需求,同時降低對完全自訂整合的依賴。
這項創新讓設施從單純的機器人運輸,邁向真正自主的生產物流協調。生產系統不再由人員請求移動,而是由系統自動發起,讓操作員能專注於增值工作,同時確保物料能根據生產需求即時移動。
多階段部署帶來了可衡量的勞動效率、生產流程和營運效能改善。第一階段透過自動化手動物料移動,每年節省 USD162000,讓員工能夠重新分配到設施內的高價值任務,以增加生產量。透過 FactoryTalk Orchestration,設施將在製品暫存空間減少 50%,空間利用率增加 70%,並透過更及時、可預測的物料交付,將生產線停機時間減少 20%。部署還減少了物料等待時間、改善了整體設備效率(OEE)、降低了廢料率,並透過減少重複的運輸活動來改善員工安全。該專案在 1.5 年內實現了投資回報。
Twinsburg 從此成為生產物流的客戶展示,讓潛在客戶能夠看到技術在實際製造環境中的運作。透過將生產物流方法應用於自身營運,Rockwell 展示了其對該方法的信心及其帶來可衡量成果的潛力。該成功案例建立了可重複的範本,已經擴展到另外三個 Rockwell 設施,並計劃進行更多的棕地和綠地部署。該計畫展示了生產物流方法如何將手動、分散的流程轉變為連線、自主的營運,從而在生產力、效率、成本和擴充能力方面帶來可衡量的收益。
已發佈 2026年9月23日