MACS 自稱是一家快速成長的公司,擁有一群敬業的員工,具備超過20年的經驗和熱忱。
憑藉來自博洛尼亞「包裝谷」主要公司的專家團隊,能夠提供廣泛的技能和經驗,涵蓋幾乎所有類型的包裝應用,包括對FIMA和ILAPAK所供應機器的售後維護服務及備件支援。
該公司提供涵蓋三種包裝格式的廣泛機器組合。MACS Rigid,顧名思義,包括用於包裝剛性產品的機器,包括單顆巧克力與巧克力棒、肥皂、餅乾與威化餅及菸草產品。其MACS Flexible系列為固體和液體產品提供多種填充技術,可裝入各式袋裝、立袋與小包裝。最後,MACS Fill系列則包括高度可自訂的旋轉式與直線式填充機,用於填充桶、罐、盆與瓶。
靈活性與敏捷性
憑藉如此廣泛的技術範圍,MACS可以涵蓋多種應用,但每台個別機器都必須具備自身的靈活性,因為其客戶需要機器的敏捷性來適應市場趨勢與產品變化。
根據MACS執行長Francesco Marchioni表示:「我們需要在三個關鍵指標上優化我們的解決方案:可用性、運行速度 / 產量和產品品質。我們在這方面的成功很大程度上歸功於我們部署了來自Rockwell Automation的自動化與控制解決方案。高可靠性帶來更好的可用性,進而減少停機時間,這些最終都等同於更高的效率與更高的產品產量。
縮短上市時間
「透過部署新一代伺服技術,我們的客戶獲得了更大的靈活性,這縮短了上市時間與批次間的切換時間。我們經常供應交鑰匙產線,包括三、四甚至五台機器全部連接在一起,當這些機器都在共享的通用平台上使用單一人機介面無縫通信時,我們的客戶獲得最大生產力。
「數位骨幹同樣不可或缺。為我們大型客戶提供的機器可輕鬆整合至現有數位架構,而為小型客戶提供的機器則常成為其自身數位轉型的起點或樞紐。在所有情況下,客戶能夠收集與分析的營運數據對現代生產營運至關重要。
「我們也看到所有服務產業都在大力推動永續發展。這主要透過採用紙基包裝來實現。主要問題之一是,單一材料與環保材料因其物理特性與性質,更難以自動化。但我們已能調整核心技術與機器以滿足這些需求,靈活的自動化解決方案在這些調整中發揮核心作用。
速度與精確度
「我們部署的先進控制解決方案也讓操作員的工作變得更輕鬆。利用伺服技術,我們已能以自動化程序取代以往的手動操作。這不僅解決了技能水準與機器熟悉度降低的問題,自動化系統通常也更快且更不易出錯。
「我有一支優秀的團隊,大家都專注於開發新想法與解決客戶問題。技術上我雖是執行長,但我仍樂於參與設計與開發,這是我的本行。藉由現代控制解決方案,我們知道能獲得更多靈活性,不僅設計階段如此,客戶在運作時亦然。更高的連接性也意味著我們能遠端連線至機器支援客戶;而且知道Rockwell Automation平台以最佳實踐網路安全為基礎,讓我們與客戶都更安心。」
探索我們全面的OEM與機器設計解決方案組合,請點此。