營運處於十字路口
ARC Resources已經在其僅包含一至四口井的較小井台實施了優化程序。這些井台的控制系統支援使用人工舉升系統,以協助在這些井枯竭時維持或提升產量。
然而,擁有五口或以上井的大型井台則缺乏支援人工舉升系統的控制系統。隨著部分站點接近10~15年生產里程碑,公司意識到近期內必須進行改進。
「我們在小型油田利用輔助舉升保持產量穩定方面非常成功,」ARC Resources程式設計專家Charlie Kettner表示。「我們在大型井台沒有相同的優化選項。因此,我們的生產工程師希望找到一個控制解決方案,讓我們也能為這些油田導入人工舉升。」
現有控制器無法處理運行整個井台所需的大量I/O。因此,公司必須使用多個控制器,這些控制器以硬線方式連接,並搭配遠端終端單元(RTU)。這種方式不僅使控制基礎架構更加複雜——因此更容易出錯——同時也限制了可用於控制與監控的資訊量。
多個硬線連接控制器的使用也帶來安全挑戰。ARC Resources依賴其控制架構來監控有毒及爆炸性氣體,並根據情況執行如啟動排風扇或封井等動作。
然而, 控制器可能會鎖死並凍結其輸出,且不會顯示任何故障訊號。這迫使公司加裝「看門狗」計時器硬體來監控此類情況。
「現成套裝」
Kettner聯繫Rockwell Automation,開始討論 優化選項,以支援大型多井井台的人工舉升系統,同時簡化控制並解決安全疑慮。
討論最終導向Rockwell Automation的ConnectedProduction™井管理解決方案,該方案包含開箱即用的Allen-Bradley® ControlLogix®可程式自動化控制器(PAC)及FactoryTalk® View人機介面(HMI),無需自訂程式編碼。
PAC為ARC Resources提供大型站點的單一平台控制,最多可支援32口人工舉升井,並提供情境化生產資訊,協助操作員維持最佳產量並排除問題。
「這是一個現成套裝,」Kettner說。「你只需訂購、安裝,然後將資料插入指定點,即可開始運作。」
Kettner與團隊決定先在位於不列顛哥倫比亞省道森克里克鎮附近、名為Sunrise的八井生產站點試點這項新技術,之後再推廣至另外四個多井井台站點。
他們在試運行期間首先發現的優點之一,是ConnectedProduction解決方案內建的附加指令,協助他們在安裝過程中節省約兩天的程式設計時間。由於該方案採用開放式架構,與現場其他廠商硬體整合也十分容易。
可視性與安全性提升
ConnectedProduction解決方案已消除Sunrise站點原有多個控制器及RTU的需求。現在,所有井台控制皆整合於單一控制平台。除簡化架構外,亦有助於降低該站點的硬體與軟體成本。
該方案亦支援人工舉升系統的應用,包括開/關計時器及柱塞舉升系統,並提供對這些系統的可視性。
「操作員可於ConnectedProduction解決方案中追蹤事件,了解我們處於優化週期的哪一階段,並據此做出更佳決策,」Kettner說。「例如,操作員可看到某計時器井已無產出,便可進行下一步,將柱塞放入井中。」
新系統亦協助ARC Resources提升安全性,降低Sunrise站點故障未被偵測的風險。
「現在若處理器發生異常或I/O機架鬆脫,ControlLogix平台可故障轉移至安全狀態,關閉所有流程,」Kettner說。「它會切斷所有電磁閥電源,實現緊急停機。」
ConnectedProduction系統另一優點是可於控制面板內支援流量測量卡。這讓Kettner得以省去獨立流量測量電腦,為公司於該站點節省數萬美元。
「我們只需將卡插入機架,即可於背板通訊,」Kettner說。「這為我們帶來了巨大的成本節省。」
展望未來,Kettner已下訂單,將ConnectedProduction解決方案導入該地區至少四個大型多井井台。
「我們已見證Rockwell Automation解決方案的價值,並希望將其導入其他需要輔助舉升的站點,」他說。「新井台將從第一天起即導入此系統,確保隨時可用,只需啟動即可。」
上述結果僅針對ARC Resources結合其他產品使用Rockwell Automation產品與服務的情境。其他客戶的具體結果可能有所不同。
Allen-Bradley、ConnectedProduction、ControlLogix及FactoryTalk為Rockwell Automation Inc.之商標。