多元產業。共同目標。
營運效率長期以來一直是整個工業領域的主要目標。更高效的營運能帶來更好的生產力、更少的浪費,以及更高的獲利能力。
隨著組織加強專注於減少碳足跡和對抗不斷上升的能源成本,保持生產最佳運行變得更加重要。
「越來越多客戶帶著旨在提升永續性的專案來找我們,」WIN-911 通路銷售經理 Jeremy Meegan 表示。「就像任何其他專案一樣,他們希望以最有效率的方式實現這些『綠色』目標。」
WIN-911 提供創新的工業警報通知軟體,旨在最大化生產正常運行時間、降低維護成本並減少環境影響。該公司於1993年應用了第一個解決方案,並於1998年成為 Rockwell Automation 技術合作夥伴。目前,WIN-911 平台是財富500強企業中領先的警報通知軟體,在全球擁有超過19000個安裝案例。
兩個挑戰的故事
最近,WIN-911 為兩個專注於實現環境目標的組織部署了解決方案。
首先,WIN-911 接到一所大型大學的委託,該大學致力於在2050年前達到淨零排放。為了減少對化石燃料的依賴,該大學計劃升級其擁有90年歷史的蒸汽廠和連接160多棟建築物的相關管道。新系統使用木屑和可再生天然氣來驅動渦輪機,並結合了先進的熱回收系統。
WIN-911 負責為此次升級開發警報通知系統。
同樣地,WIN-911 被要求為 Quasar Energy Group 廢水厭氧消化器系統提供解決方案。厭氧消化器按照法規要求分解廢水處理系統中的揮發性固體,同時釋放沼氣,這是日益重要的可再生天然氣來源。
「在這兩種情況下,如果出現問題時能立即獲得正確資訊對於問題解決至關重要,」Meegan 表示。「工作人員可以更快速地回應設備問題,這有助於保持整體生產目標的進度。例如,如果消化器的問題沒有及時處理,整個製程週期就必須從頭開始重新啟動。」
合作夥伴驅動的解決方案
作為其控制系統架構的一部分,該大學和 Quasar Energy 都依賴 Rockwell Automation 資料蒐集與監控系統,採用 FactoryTalk® View Site Edition 人機介面軟體。FactoryTalk® View Site Edition 提供整個製程生產狀態的全面視圖,以及多個利害關係人的即時營運視圖。
「我們與Rockwell Automation合作,提供一套通知系統,使工作人員能夠擺脫標準人機介面主控台,從而實現更快速的回應,」Meegan表示。
WIN-911軟體可與FactoryTalk® Alarms and Events即時無縫整合,並運用包括警報嚴重性、標籤名稱、群組名稱等屬性。這個安全的通知平台會透過行動應用程式、簡訊、語音或電子郵件,將關鍵警報與事件詳情推送至遠端工作人員所選擇的裝置上。
「我們也開發了先進的升級工作流程功能,」Meegan解釋道。「這讓使用者能夠根據類型、嚴重性與工作人員角色來組織警報通知。」
更高效率。令人印象深刻的成果。
WIN-911解決方案可更快速且更有效地回應持續的設備與生產挑戰。大學客戶與Quasar Energy都正在收穫成果。
在該大學,新的熱水加熱系統比舊的蒸汽應用系統效率提升了24%。該系統每年減少超過1000噸二氧化碳排放。並且,得益於WIN-911軟體,該大學現在每班僅需一或兩名操作員即可維持最佳運作。
與此同時,在Quasar Energy,WIN-911系統已將警報和事件響應時間縮短了75%。
在成功模型完成後,Quasar Energy於另外兩個廢水處理站點實施了通知解決方案。
「擴展您的警報功能是您今天可以採取、幫助營運提升效率的一個小例子,」Meegan表示。「對我們的客戶而言,邁向永續發展是一場長期賽局——長期永續目標必須納入任何新專案的考量。」
攜手前行
WIN-911期待持續與Rockwell Automation合作,隨著兩家公司共同推進技術發展。
「我們重視與Rockwell Automation的合作關係,並持續與FactoryTalk® View產品開發團隊保持同步,」Meegan表示。「這是真正的夥伴關係。」
Rockwell Automation視覺化軟體資深商業產品組合經理Sue Burtch也表示認同:「WIN-911正是強大技術夥伴關係如何為我們共同客戶帶來目標實現解決方案的最佳範例。WIN-911是一位傑出的夥伴。」
深入了解我們的技術夥伴。
已發佈 2023年3月7日