Loading
成功案例 | 數位轉型
Recent ActivityRecent Activity

借助現代維護方案大幅提升效率

365 Data Centers 在多個營運處使用Fiix CMMS,每月減少了680個工時。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
closeup-server-rack-yellow-patch-cord-cable-panel-server-room-SHS

挑戰:尋找一個能在17個資料中心使用的資料中心CMMS解決方案

資料中心產業領袖Chris Dolan和James McGrath於2002年創立了 365 Data Centers。起初,他們在舊金山建立一個資料中心,而如今365 Data Centers在全國已有17個營運中的資料中心。該公司也因高接觸客戶服務、滿意度和客戶保留率獲得產業聲望。

2013年初,該公司開始研究以實惠的價格提供有價值的資料中心CMMS 解決方案。他們積極地訂定了一個6個月的時間表,完成能在所有17個資料中心運作的解決方案。

此研究由設備營運資深經理Justin Scott的團隊進行,團隊成員Brian Hall和Sam Zurzolo分別是美國西岸和東岸的設備經理。

資料中心的電氣和HVAC基礎設施由每個營運處的設備團隊進行管控。設備包括發電機、ATS、UPS、HVAC裝置、直流電設備、整流器、消防系統、主開關設備和配電設備。以上設備牽涉到許多系統,而這些系統在電源和冷卻基礎設施中提供完整備援。

與許多企業一樣,設備團隊用存放於共享雲端硬碟的 Excel 表單來追蹤維護活動。他們也有許多程序方法(MOP),詳載每次預防性維護(PM)要完成的任務。隨後,他們將已完成的MOP儲存在共享雲端硬碟中。當需要資產維護紀錄時,單獨存取每個文件就能查看已完成的作業。使用這些工具在歷史工單中尋找資料的速度很慢,而且很難達到PM合規性。

解決方案:使用Fiix CMMS 追蹤預防性維護和專案

資深經理Justin表示:「我們找到了Fiix的資料中心CMMS,它是一個完整的解決方案。我很快就發現,它的操作十分簡單。我曾使用過幾個需短時間內上手的系統。Fiix操作簡單,這對我們和終端用戶都好。」

17個資料中心都有使用Fiix,主要是追蹤預防性維護和專案。根據Sam和Brian的說法,Fiix與之前的系統相比,有幾個顯著的性能提升:

  • 更好的通知系統:工作到期會自動通知技術人員。
  • 更嚴密的PM合規性:監控PM合規性,以便在更接近到期日時執行PM。
  • 報告:報告欄使得資料的存取更為方便快速。
  • 工單歷史:容易搜尋歷史工單,並判斷設備曾進行那些事項。

Justin表示:「Fiix在企業中廣受好評。改變不容易,但我們的團隊立即把握住了。技術人員和工程師每天都會使用桌上型電腦上存取CMMS,我們的下一步是以手機應用程式來存取。設備團隊仍以舊有的方式處理備用零件,但我們認為未來需要更好的採購和庫存管控。」這能借助Fiix採購模組來達成。

團隊在使用Fiix後更井井有條,能在不同的工作上節省時間。用Fiix管理日常維護更有效率。在CMMS中搜尋歷史工單快速又簡單。以往的報表可能每月需要 6 到 8 個小時才能完成,而現在只需要幾分鐘即可。整體而言,公司在管理基本維護流程上每個月可省下多達680個工時。

Justin表示:「我不喜歡單一供應商解決方案,因為它們不鼓勵創新或創造性思考。Fiix並不是賣完軟體後就消失了,而像是訂購服務一般,他們不斷改善產品和創新。Fiix讓我們的業務越做越好而且更成功。我們也會提供意見回饋,讓公司繼續研發對每個人都更好的產品。這更像是一種不斷持續發展和成長的夥伴關係。」

「Fiix讓我們的業務越做越好而且更成功。我們也會提供意見回饋,讓公司繼續研發對每個人都更好的產品。這更像是一種不斷持續發展和成長的夥伴關係。」
Justin Scott - 設備經理

成果:減少每個營運處的工時並提高永續性

Brian表示,資料中心是美國成長速度最快的電力消費者之一,而且在未來幾年對能源基礎設施的影響將會更大。根據美國能源部的資料顯示,資料中心是最耗能的建築類型之一,每層樓的耗能是一般商辦大樓的10到50倍。總體來說,資料中心約占美國總用電量的2%。隨著美國資訊科技運用的增長,資料中心和伺服器的能源使用量預計也會上升。幸運的是,有很多機會能減少資料中心的能源使用量。

合適的維護以讓設備高效運作,有助於控制用電量。使用配置正確的資料中心CMMS也能滿足任何新的法規和檢測需求。

主題: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Food & Beverage FactoryTalk InnovationSuite
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 借助現代維護方案大幅提升效率