洛克威爾自動化以其Integrated Architecture®系統和Connected Enterprise®而聞名。這些概念始終圍繞在技術、網路、人員和流程的組合,有效為任何工業自動化挑戰提供解決方案。Vuforia擴增實境(AR)和Fiix®電腦化維護管理系統(CMMS)的整合也是一樣的概念。
Vuforia Expert Capture:維護程序的擴充工作指令
過去幾年,製造業對擴增實境工作指令的關注穩步成長中。Vuforia Expert Capture仍然是一種有效的工具,為維護團隊提供高效且直覺的擴充工作指令。是什麼讓這項技術完美應用在建築擴增維護程序呢?
從最有經驗的技術人員那裡獲取專業知識
經驗豐富的維修技術人員和剛加入團隊的人員之間存在著巨大的知識落差,這是可以理解的。那麼,維護組織是如何盡可能高效地讓這些新員工跟上進度呢?使用Vuforia Expert Capture擷取和記錄您所信賴專家的知識,讓他們能夠快速增加專業知識,並且不用在每次出現問題時還要到現場處理。利用Vuforia Capture應用程式,專家可以用行動裝置、相機,甚至頭戴裝置來記錄常見的故障排除程序或檢修,完全不用動手。
記錄日常維護或檢查期間的使用者回饋
無論是針對排程或是反應式維護工作,維護程序不會只是執行幾個步驟,同時也會擷取資料、記錄儀錶數據,或找出哪些資產正接近磨損或問題狀態。Vuforia Expert Capture可以透過各種使用者回饋選項擷取這些資訊,包括自由形式的評論、步驟驗證或確認,以及通過/失敗狀態。
步驟檢查:根據即時資產狀態自動將步驟通過或取消
想要消除步驟是否正確完成的任何不確定性嗎?Vuforia Expert Capture提供至今最先進的功能:步驟檢查。這種基於視覺的AI模型參考3D CAD資料,利用在程序完成時截圖的影像進行訓練。這樣只要透過技術人員的鏡頭輸入,即可自動標記為通過或失敗,進而更有效地完成工作指令。