Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

為什麼您應該擁有工作流程核准

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
為什麼您應該擁有工作流程核准 hero image

作為製程工程師,我們需要確保在最重要的地方應用控制措施。

在競爭激烈的工業製造世界中,我們看到許多案例,對製程的終極控制不僅是期望,更是品牌識別、品質和可追溯性的關鍵。

問問任何配方/調配師,當有人在生產過程中對他們的配方進行輕微「改進」時,他們的感受如何。即使是看似微小的調整,比如將槽溫從95°C提高到98°C(「我能越快加熱這批產品並轉移,就能越早完成。」),也可能導致對品牌造成毀滅性影響的品質問題。更嚴重的是,在受管制行業中對受控產品進行未經許可的變更,可能會帶來重大的法律後果。

有時不僅僅是製程工程師,而是整個團隊需要維持對主配方的控制。在這種情況下,我們還需要引入可配置的程序工作流程,具有動態路徑和簽核功能,以建立問責制和可追溯性。團隊審批的挑戰在於建立高效且可執行的工作流程。任何控制措施都需要保持一定的靈活性,這樣我們就不會因為長時間的等待而陷入困境。

關鍵是要記住這些控制措施存在的原因:

  1. 100%確信發佈到生產的配方是經過同意的版本。
  2. 確保有記錄顯示何時以及誰簽核了配方,並且他們是授權的審批者。

這會是什麼樣子?

在FactoryTalk® Batch的最新版本中,我們內建了功能,確保管理和發佈配方可以輕鬆完成,同時確保所有相關利害關係人的共識。

我們允許團隊在受控環境中審批配方。此外,一旦配方發佈到生產,任何修訂都會直接回到授權審批者處進行簽核。為了保持靈活性,我們還有快速審批流程,允許超級用戶(用戶或群組)快速審批並發佈配方到生產。這有助於在需要時或進行配方測試時保持生產運行。所有這些審批流程和簽核都是配方資訊的一部分,並與配方「共存」。

現在我們所有人內心的控制狂都可以安心入睡,知道生產中的配方與所有利害關係人同意的版本相符。

如果您想了解更多關於此功能以及Rockwell Automation致力於為客戶提供可持續性的其他方式,請造訪我們的網站。

已發佈 2015年6月15日


John Parraga
John Parraga
Product Manager, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 為什麼您應該擁有工作流程核准