Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

當水錘效應發生時,你最好及時應對

學習如何透過使用軟啟動器來「軟化」泵浦啟動 和 停止的動態特性,以防止水錘現象。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工地道路上有工人與挖掘機

當你在同一間房子住了很多年,你就會知道哪些聲音是正常的,哪些不是。  我們最近安裝了第四套洗衣機和烘乾機,除了希望這套設備能用得更久之外,並沒有期待會有什麼不同。 

然而,在洗衣循環的某些時候,聽起來就像有人拿著錘子在敲打我們地下室的管道或廚房水槽下的管道。一條1″水管竟能發出如此驚人且令人擔憂的噪音! 

儘管在洗衣房水槽下方的水管連接處原本就有水錘消除器,我還是必須購買並直接安裝消除器在機器後方,才能消除敲打聲並防止家中可能發生的漏水或淹水。

水錘的後果在市政和工業層面更為嚴重。

一條12″水管每1′含有近50磅的水,所以根據你應用中管道的直徑和長度,相當於一列貨運火車可能在管道中運行! 

就像火車一樣,在管道中流動的水具有很大的動量。由於水基本上是不可壓縮的,如果泵突然停止,就沒有緩衝,壓力峰值會以衝擊波的形式在管道中傳播。 

該封閉系統中的所有設備——泵、管道和管道接頭、墊圈、壓力表、流量計等——都會承受可能高達系統工作壓力10 × 的力量。可能發生嚴重的設備和附帶損害,導致修復系統的意外成本以及與停機相關的收入損失。

一個常見的解決方案是「軟化」泵浦啟動 和 停止的動態特性,這可以透過軟啟動器來實現。  然而,即使是軟啟動器也有不同的方法可以採用,例如基本軟啟動 / 停止、泵浦控制和無感測器線性速度。

某些方法可能解決 或 無法解決水錘問題,但無感測器線性速度模式通常具有最佳性能,即使在負載變化的情況下也能提供平穩的啟動 和 停止(請參見左側圖像)。

在我們的一個應用中,某市政泵站產生的水錘事件導致遠處一家銀行的振動警報響起。  無感測器線性速度是他們問題的解決方案。

設計您的系統以減少水錘事件發生的機會。高壓力峰值、可聽見的錘擊聲和 / 或系統其他地方的問題都是潛在水錘事件的徵象。  如果發生這種情況,請採取預防措施,否則日後可能面臨更昂貴的處理成本。  請造訪我們的網站,了解更多關於我們低壓軟啟動器系列的資訊。

已發佈 2019年8月12日


Gregory Mears
Gregory Mears
Global Product Manager, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 當水錘效應發生時,你最好及時應對