Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

您需要了解的 Logix 學習重點

隨時掌握 Logix 可程式邏輯控制器中可用的新功能與現有功能。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
男子手中平板電腦上方的大腦可視化

我們都知道科技成長的速度令人驚嘆。

您無疑聽說過電腦處理速度每18個月翻倍一次。這種指數級成長的可能性與機率給我們帶來很大壓力,要求我們必須跟上。

更廣泛的Logix世界也不例外。當我們提到Logix時,我們指的是可程式邏輯控制器以及Logix平台產品線,這些產品線由這些控制系統及其組件所組成。

這些系統採用共同的控制引擎與共同的開發環境,在易於使用的平台中提供高效能,並在程式設計軟體、控制器與I/O模組之間實現緊密整合,以減少開發時間、調試成本以及正常運行期間的成本。

這些系統也允許您在同一機箱中執行標準與安全控制。它們提供更高的效能、容量、生產力與安全性,以協助滿足製造業智慧機器與設備日益增長的需求。

我們的Allen-Bradley Logix產品線對於我們周遭不斷湧現的技術成長並不陌生。要跟上Logix與可程式邏輯控制器控制系統所有進步的需求,以及清楚理解這些變化的意義,有時確實會讓人感到壓力山大!

因此,為了協助您,我們開發了Logix學習系列播客。

Logix學習系列能為您帶來什麼?您是銷售人員、經銷商、最終用戶,還是只想了解更多關於使用Logix可程式自動化控制器最佳實踐的人?這個12集系列將回答各種問題,並為您提供對那些您甚至不知道自己已經忘記的內容的絕佳回顧。

在我們的試播集中,您將認識我們的主持人並獲得將要涵蓋的主題清單。您將了解將涵蓋的資訊類型,以及作為該系列忠實聽眾所能獲得的好處。我們正在探索的系列其他主題:

  • 請求封包間隔或RPI:您知道如何設定您的請求封包間隔嗎?更快的請求封包間隔更好嗎?正確設定有什麼好處?
  • 記憶體分配、標籤與資料類型:選擇何種資料類型有什麼指導原則?您在哪裡設定資料類型?正確設定如何影響掃描時間與記憶體?了解答案並學會如何從正確設定記憶體中受益。
  • 程式、任務與優先順序:不同類型的任務有哪些、它們的功能是什麼、何時應該使用?您如何監控執行時間?新型大型控制器上的嵌入式網頁與任務監控工具有何不同?
  • 系統開銷時間片(SOTS)與其他通訊影響:您知道什麼是SOTS以及如何設定嗎?SOTS如何影響CPU使用率?
  • 冗餘:冗餘真正代表什麼?您需要更多硬體嗎?如果需要,需要多少?是否有不同等級的冗餘?您需要額外的程式設計嗎?
  • UDT與外掛指令:什麼是模組化程式設計,為什麼要使用它?您如何建立UDT結構以優化您的程式?外掛指令可以做什麼?外掛指令有什麼限制?
  • 程式參數:什麼是程式參數,它們與控制器範圍標籤有何不同?別名與設定參數連接是一回事嗎?
  • 程式庫管理:邏輯組織器與部分線上匯入(PIO):邏輯組織器與控制器組織器有何不同?邏輯組織器更好嗎?使用PIO有什麼好處,是否有助於實現模組化程式設計?
  • 比較與合併工具:您可以用比較與合併工具做什麼?顏色與符號代表什麼?我如何存取該工具?

已發佈 2017年5月9日


Julie Robinson
Julie Robinson
Marketing Manager - Logix, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 您需要了解的 Logix 學習重點