Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

您非計劃性馬達當機時間的成本是多少?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
您非計劃性馬達當機時間的成本是多少? hero image

電動馬達是當今現代工業的支柱。

它們為大多數製造過程提供所需的機械能。

在過去100年中,許多政府機構對所有電動馬達實施某種形式的熱過載保護制定了嚴格要求,以協助防止電動馬達造成損壞或人身傷害。

有時,馬達保護裝置會因接線不當、電氣問題、機械異常或內部馬達損壞而導致電動馬達當機。當發生這類非預期事件時,您的設施會如何處理這種情況?

每當關鍵馬達意外當機導致您的製程停擺時,這種生產損失的成本是多少?

市面上有許多不同類型的馬達保護裝置可符合所需的政府法規。這些保護裝置在尺寸、功能和價格方面各不相同。您如何為您的製造設施選擇合適的馬達保護類型?

這個問題的答案取決於您的生產收入損失(計劃外電動機停機時間的成本)。如果生產收入損失極小,您可以考慮使用基本的雙金屬或共晶合金電動機保護裝置。

這些類型的電動機保護產品符合最低政府要求,並能防止電動機內部熱損壞。

主要缺點是它們不會提供事件即將發生的任何預警,也不會提供事件發生原因的任何資訊。

如果生產收入損失很大,您可以考慮使用電子式電動機保護裝置。

這些類型的電動機保護產品不僅符合熱保護的最低政府要求,還能提供其他類型的電氣保護,例如缺相、不對稱、電壓不當、旋轉不符、接地故障(漏電)電流等。

許多電子式電動機保護裝置具備通訊功能,可針對可能的電動機問題發出警報,預測電動機何時會當機,並指出電動機非預期當機的原因。

例如,在泵浦應用中,電子式電動機保護裝置可模擬為泵浦提供機械動力的電動機內部溫度。

若溫度超過指定水平,裝置可透過簡訊或電子郵件發送警報。它們也可利用 EtherNet/IP 等通訊網路整合至現有 SCADA 基礎設施,提供預警並協助您避免高昂的當機時間。

電子式電動機保護裝置的成本高於基本的雙金屬或共晶合金電動機保護裝置,但與您計劃外電動機當機的成本相比,可能顯著較低。

已發佈 2014年7月25日


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 您非計劃性馬達當機時間的成本是多少?