一體化解決方案
具有內建諧波抑制功能的低壓交流驅動器與其他抑制解決方案相比,提供多項優勢。
首先,它可以減少諧波失真的影響,協助您符合IEEE 519標準。此外,與使用外部設備(如諧波濾波器或18脈衝變壓器)相比,還能節省面板和地面空間,並減少這些設備可能帶來的佈線成本與安裝時間。
驅動器內建解決方案也將抑制管理的責任交由驅動器製造商承擔。
這表示如果您從事水處理和廢水處理作業,除了驅動器本身外,無需指定、安裝及維護額外技術。這也代表您無需擔心新技術會影響驅動器效能——例如變壓器熱量可能造成的效率損失。
驅動器內建解決方案內部構造
具備主動前端技術的低壓交流驅動器可防止驅動器內部檢測到的諧波失真影響更廣泛的電力網路。
驅動器中的幾個關鍵組件有助於實現此功能。首先,LCL濾波器提供低諧波能力並最小化流入公用電網的電流失真。此外,線側轉換器可在無諧波失真的情況下汲取能量並將其轉換為直流電源。
當然,諧波抑制只是這些驅動器帶來的眾多優勢之一。
例如,驅動器的主動前端技術還能協助降低您的能源成本。它可提供再生能力,讓您將多餘能量回饋至輸入電源,並可降低風扇速度或將驅動器或匯流排電源設為低能耗狀態,進而減少能源消耗。
採用整合式架構設計的驅動器還能減少您的程式設計時間,並簡化啟動與調試。此設計方法允許您在單一開發環境中配置與程式設計驅動器、控制器及其他設備,並可使用單一檔案完成控制器與驅動器的配置。
減少諧波,減少麻煩
將諧波失真控制在可接受水準的驅動器,可協助您避免水處理和廢水處理系統中與諧波相關的干擾,同時實現其他節省。由於抑制解決方案已整合於驅動器中,您無需擔心其對佔用空間、安裝需求或整體效能的影響。
進一步了解採用主動前端技術的低壓交流驅動器,請點擊這裡。