Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

虛擬化實現高可用性及更低的整體擁有成本

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
兩名男子在訓練教室中使用PC和設備

過去,資訊技術(IT)與營運技術(OT)網路及系統是完全獨立運作的。然而,近年來,隨著工業製造日益互聯,IT與OT的領域也在工廠現場以全新且令人振奮的方式融合。

製造業數位化意味著大量數據正從眾多不同的數據點與來源進行傳送與接收。連接這些數據點的應用程式與軟體套件所需的運算空間比以往任何時候都多。工業企業正開始從實體硬體解決方案遷移至虛擬化環境,在該環境中可同時運行多個應用程式與作業系統。

虛擬化本質上打破了作業系統與實體硬體之間的連結。這在新建綠地工廠與產線中更為常見,因其能夠以虛擬化環境全新啟動。

大型工廠也因大型數據中心的出現而開始遷移至虛擬伺服器。無論您的工廠規模如何,互聯的工廠現場都是製造業的未來,而虛擬化將在OT領域中日益成為優先採用的方案。伺服器遷移趨勢現已允許將虛擬伺服器從一台實體機器移動至另一台,目前仍處於初期階段。

為什麼要虛擬化?

實體環境的維護成本日益增加,從桌上型電腦和伺服器在廠房佔用的寶貴空間,到維持運作所需的電力消耗。有時,舊系統運行速度較慢且需要更換。這也是遷移至虛擬環境日益普及的原因之一。

廠房環境的現代化與數位化也使許多公司必須採用新應用程式。例如,若您要新增一個PlantPAx®系統環境,您必須能夠運行所有PlantPAx®應用程式——而這在舊系統上無法實現。

作為控制工程師或IT專家,這些問題可能會讓您夜不能寐:「如果我的電腦故障,或軟體當機,或工廠發生故障怎麼辦?」虛擬化能讓您高枕無憂,因為:

  • 它可降低成本。在裸機上運行需購置並使用多台桌上型電腦與伺服器。虛擬化透過在更少的伺服器上實現資源共享,提供較低的整體擁有成本,並協助您減少設施佔地。事實上,整體擁有成本最多可降低74%。
  • 它提供更強運算能力,讓您能在單一伺服器上運行多個應用程式。
  • 它有助於避免停機,實現高可用性、容錯能力,以及快速部署與更換。
  • 它具備可擴展性。您可依需求輕鬆向上或向外擴充。
  • 它更易於管理。無論由您與IT部門管理,或由Rockwell自動化的IT/OT專家管理,虛擬化環境本質上都比傳統方案更易管理。您會選擇在50台伺服器上管理50個應用程式,還是在3台伺服器上管理?此外,虛擬化可讓您建立範本以部署新作業系統。

虛擬化的另一優勢是可增加冗餘,即在多台伺服器上運行相同應用程式,作為一旦某台故障時的安全措施。在虛擬化環境中,冗餘可透過從硬體到虛擬機監控程式等不同方法實現,降低不同元件的故障風險。

虛擬化:不是是否,而是何時

如果您一直希望能對OT系統與應用程式實現單一視窗監控,虛擬化是實現此目標的絕佳方式。遷移趨勢將持續,因此應納入所有製造商的未來規劃。

雖然投資虛擬化可為您節省資金,但這同時也是一項重大變革——而且並不便宜——需要對利害關係人、決策者進行教育,並培養新技術能力。通常,虛擬化決策由內部IT部門負責,但他們未必了解OT領域或在IT基礎設施上運行的應用程式之關鍵性。

當您準備好邁向虛擬化環境時,請尋找能協助您打造完整、即用型虛擬化解決方案的供應商,讓您專注於其所運行的應用程式,而非基礎設施。請考慮您設計、監控與維護解決方案的能力,以及所需的冗餘需求,以確保您的應用程式能順利運行。

值得慶幸的是,現今已有適用於各種規模製造商的選項,提供完整即用型IT/OT虛擬化解決方案,並包含協助管理、監控與維護的服務。

這些選項包括Rockwell自動化的工業數據中心以及全新的Allen-Bradley VersaVirtual™ Appliance。請務必評估所有選項,以找到最適合您的方案。

隨著IT與OT領域持續融合,虛擬化將使製造商能更高效地運作,並實現前所未有的可能。

已發佈 2019年7月17日


Inbar Blankenship
Inbar Blankenship
Rockwell Automation 產品經理
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
  5. Chevron LeftChevron Left 虛擬化實現高可用性及更低的整體擁有成本