Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

要繞過還是不繞過?這是問題所在嗎?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
要繞過還是不繞過?這是問題所在嗎? hero image

軟啟動器的設計目的是限制電流或軟啟動(逐步提升電壓)馬達。

制動或軟停止同樣適用。簡單的設定即可良好執行啟動與停止。

那麼在啟動與停止之間呢?您會繼續使用矽控整流器(SCR)控制,還是採用旁路接觸器?

有些軟啟動器為全固態,意即無需旁路,並且符合IEC額定AC-53a,可在鼠籠式馬達上持續以SCR控制運行。其他軟啟動器則為混合式,這表示其額定為AC-53b間歇運行,並於馬達達到速度時使用旁路。

全固態軟啟動器的優點:

  • 可用於連續運行模式
  • 組件無機械磨損
  • 在高振動應用中表現優異
  • 能夠處理非傳統馬達負載,如電阻性與變壓器負載
  • 與帶整合旁路的混合式軟啟動器相比,每小時操作次數更高,限制因素為旁路接觸器本身

最佳應用:

  • 破碎機:環境多塵、骯髒,若軟啟動器安裝於靠近破碎機處會有大量振動
  • 剝皮機:環境與破碎機類似
  • 錘磨機:振動大,機電式設備會有問題
  • 混合式軟啟動器能做的任何應用,固態軟啟動器皆可勝任
  • 您是否注意到上述的共同主題?皆屬於惡劣環境。灰塵與塵土不會影響功能,因為沒有機械部件讓灰塵進入並縮短設備壽命。有些軟啟動器更進一步提供保形塗層,為防止導電塵土或環境腐蝕提供額外保護。

混合式軟啟動器通常包含不適合連續運行的SCR,因為此控制器設計僅利用SCR進行啟動與停止。使用旁路接觸器(內部或外部)可讓應用於啟動演算法結束且馬達達到速度後持續運行。當收到停止或故障命令時,旁路將斷開。

內部旁路的優點:

  • 體積更小
  • 散熱更少
  • 接線更簡化

外部旁路的優點:

  • 全額定接觸器
  • 較少診斷,減少非關鍵性誤跳脫
  • 適用於頻繁高電流浪湧的應用

混合式軟啟動器的最佳應用:

  • 風扇
  • 泵浦
  • 輸送機
  • 較不惡劣的環境

了解將由軟啟動器控制的馬達應用。在選擇啟動與停止方式後,請思考中間運行模式的操作方式,然後選擇最適合應用的運行模式。為協助思考,請針對應用提出以下問題:

  • 環境是否清潔?
  • 是否有振動?
  • 空間是否有限?
  • 是否需要全速時的完整診斷?
  • 是否為高工作週期?

如需有關旁路控制的更多資訊,請參閱智慧馬達控制器中的軟啟動器旁路技術。

已發佈 2016年11月28日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 要繞過還是不繞過?這是問題所在嗎?