Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

當您使用具有同步功能的變頻器時,即可開始看到節省效益

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
兩名工人在發電廠使用筆記型電腦

當您使用具有同步旁路與轉換功能的變頻器(VFD)時,節省效益將持續不斷。它可協助降低前期資本成本,以及在各種馬達控制應用中降低長期能源與維護成本。除了成本節省外,變頻器還能協助您提升效率並實現更靈活的製程控制。

具備同步功能的變頻器可讓您以可變速度控制一台馬達持續運轉,或啟動並同步多台馬達。它同時也提供大型馬達軟啟動的能力。

因此,請花時間評估這款變頻器是否適合您的作業。它可能會讓您獲得從工廠現場技術人員(需維護的零件更少)到財務長(希望控制生產能源成本)等各方的好評。

操作單一馬達

在此應用中,變頻器以可變速控制連續運轉馬達,並可在必要時將馬達切換至旁路電源。

此應用可提升整體系統效率以實現節能,並可透過移除或不需使用及維護某些設備來進一步節省成本。

例如在風扇應用中,風門可以移除或保持開啟,因為不再需要它們來獲得可變氣流;而在泵浦應用中,閥門可以保持開啟,因為不再需要它們來進行流量控制。

操作多個馬達

在此情境下,一台變頻器可以啟動並同步多台馬達。這可降低您的滿載電流與能耗,並優化您的流程。

可操作的馬達數量受外部因素限制,如匯流排容量及纜線限制。但在某些情況下,同步轉換應用已成功應用於多達10台馬達的系統。

多馬達應用有兩種可能選項。第一,所有馬達可具有相同額定值。第二,馬達馬力可有不同範圍。在第二種情境下,驅動系統必須依最大馬達馬力進行選型,但同時也需能控制最小馬達。

軟啟動應用

此應用用於啟動馬達、加速至全速,並切換至旁路電源。

該驅動器不適用於連續運轉。因此,驅動器的載流量額定值可降低以符合負載的啟動需求。驅動器僅依啟動馬力需求評級,而非馬達馬力額定值。

準備、設定、節省

如需進一步了解具備同步旁路與轉換功能的變頻器如何協助您節省預算並優化馬達控制,請造訪我們的網站。

本文由 Gary Bankay 共同撰寫。

已發佈 2019年7月3日


Brad Bugiardini
Brad Bugiardini
Team Lead, PF6000 Product Management, Rockwell Automation
Brad Bugiardini is the Product Manager for the PowerFlex 6000 Medium Voltage Drive family, located in Cambridge, Ontario. Brad has been with Rockwell Automation for 10 years – all with the medium-voltage business. He holds a degree in Electrical Engineering Technology from Mohawk College in Hamilton, Ontario.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 當您使用具備同步功能的變頻器時,即可開始看到節省效益