為您推薦
智慧製造如果不能帶來更好的製造,就沒有太大意義。
關於物聯網(IoT)、智慧設備、嵌入式智能等潛在收益,存在著許多炒作迷霧。然而,如果升級生產無法改善營運,那又有什麼意義呢?
一項關於物聯網的最新研究發現,將智慧設備和嵌入式智能整合到工廠和流程中的三大目標是提升品質、降低成本和提升速度。
這些都可以實現,但需要一個計劃——一個路線圖——來明確公司為什麼、在哪裡、什麼以及如何自動化。沒有策略,更智慧的設備只會捕獲和分享更多數據——讓管理者不堪重負,甚至可能損害營運績效。
那麼,您如何開始進行嵌入智能並帶來投資回報率的現代化?請聚焦於生產目標:
- 提升生產力:識別生產線和工作單元,在這些地方更智慧的設備將實現自働化(具有人類智慧的自動化),減少任務所需的操作員數量(例如,裝載和卸載),以便他們可以重新部署到其他地方。同時,也要尋找受可靠性問題困擾的生產線和工作單元,自我監控設備可以防止停機。
- 降低成本:大多數公司都在努力控制製造成本;事實上,在過去三年中,只有35 %能夠降低單位製造成本。探索智慧機器如何降低能源成本、最小化廢料和重做(降低勞動力和材料成本),並減少週期時間(降低勞動時數/加班時數)。
- 保護資產和網路:網路威脅不需要通過企業總部進入您的組織。越來越多的工廠設備成為網路威脅的目標——並為駭客提供進入企業IT網路的後門。對現有設備進行安全審計,以識別可能威脅財務文件、專有數據和客戶記錄的漏洞。
- 提升製造績效:在工廠現場哪些地方可以識別重複性品質問題?更智慧的機器可以防止品質問題,或在錯誤到達客戶之前發現錯誤。更重要的是:在工廠現場哪些地方存在安全問題?智能設備不僅能提升生產力——還能拯救生命。
變得更智慧。變得更好。了解更多關於Connected Enterprise®的資訊。
已發佈 2016年6月27日