Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

將S88配方模型應用於執行商業評論設計的七大理由

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
將S88配方模型應用於執行商業評論設計的七大理由 hero image

您很可能熟悉S88,這是美國國家標準協會/ISA-88的簡稱,是處理批次製程控制的標準。您可能也了解S88提供的遠不止是一個標準。

S88是一種設計理念,用於描述設備和程序,定義了物理模型、程序和配方。在配方設計的背景下,S88有助於組織責任並澄清和簡化設計。

數十年來,電子批次記錄(執行商業評論)一直通過各種建模方法進行設計,包括文字處理、專有工作流程圖和類似程式設計的序列定義。

為什麼不將標準的優雅應用於設計執行商業評論配方?更具體地說,為什麼不將S88方法應用於神秘的執行商業評論配方設計世界?

讓我提出製造商應該這樣做的七個充分理由。

  1. 消除歧義。執行商業評論設計過程涉及跨職能團隊。將設計過程建立在一個共同的、經過同意的標準之上,該標準定義了配方的主要構建塊(程序、單元程序、操作和階段)的外觀以及它們如何互動,可以節省大量時間。
  2. 通用術語。製造商可以通過使用通用術語來簡化需求定義。如第1點所述,執行商業評論設計涉及跨職能團隊合作。使用具有相同含義的相同詞彙有助於溝通。
  3. 可重用性。通過確保已設計和測試的配方子部分的可重用性來降低設計工作量。S88具有基於明確指定的功能塊的模組化配方設計,這些功能塊具有定義的輸入和輸出。這提供了盡可能頻繁地重用已定義配方元素的能力。
  4. 設計清晰度。S88支持建模配方的高度結構化方法,但執行商業評論可能很複雜。擁有一種清晰且易於理解的方式來描述配方的預期行為至關重要。本質上,執行商業評論是一個工作流程,存在許多不同的建模語言來描述工作流程。S88建議使用順序功能圖(SFC)進行建模和圖形表示。使用SFC的美妙之處在於它們以易於理解的方式顯示配方的WHAT、HOW和WHY方面,即配方的所有主要狀態是WHAT;配方如何進展到下一個狀態是HOW,以及為什麼會發生這些變化是WHY。
  5. 簡化與DCS的整合。S88設計在DCS環境中占主導地位。執行商業評論配方的S88方法感覺像是自然的延伸。考慮一下,如果雙方都使用共同的語言,更重要的是共同的模型,與自動化工程團隊成功協作會變得多麼容易。
  6. 驗證。由於配方在整個S88設計過程中都是可驗證的,測試階段得以加速。S88配方設計包括規則和結構的明確定義,這允許在設計過程中進行驗證,並為配方作者提供早期反饋。當然,製造商也可以使用其他建模方法來實現這一點,但這種努力不會植根於一種共同且經過同意的做事方式。
  7. 車間的簡單性。在執行執行商業評論配方時,也許最重要的方面是最小化執行商業評論對操作員的干擾。執行應該盡可能簡單直觀。S88配方模型提供了一種易於理解、清晰指導的方法來執行即使是高度複雜的配方。

在執行商業評論的背景下考慮使用S88配方標準可能有超過七個充分理由。在我看來,可能最強的是第4點,清晰度。執行商業評論可能與其設計的製程一樣複雜。配方模型不應該盡可能簡單嗎?

如需更多資訊,請下載電子書。

已發佈 2017年3月1日

主題: Life Sciences

Martin Dittmer
Martin Dittmer
Product Manager, Rockwell Automation
聯絡方式:
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 將S88配方模型應用於執行商業評論設計的七大理由
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose