您可能將您的人機介面軟體視為在終端機前為工作人員提供生產數據的工具。但事實上,現代人機介面軟體在「螢幕背後」執行了大量工作,如果加以善用,能協助提升您的營運效率。
從隨時隨地查詢生產狀態的能力,到與各種廠房系統整合的能力,如今的人機介面軟體能實現您在10年前可能無法想像的功能。
以下說明現代人機介面轉型您營運的三個關鍵方式。
以新方式獲取洞察
現代人機介面不僅讓工作人員能存取資訊,更能在他們需要做決策的時間與地點取得所需資訊。
如何實現?透過行動裝置、精簡型用戶端或混合實境頭戴式裝置等新技術,將顯示延伸至操作員終端機之外——讓工作人員在需要時能更快速、更便利地取得資訊。
例如,當技術人員能在行動裝置上存取人機介面顯示時,他們可遠端查看並回應警報,更迅速地處理生產問題。而將顯示傳送至精簡型用戶端,則可讓企業相較於使用PC,降低維護成本、節省開支並提升安全性。
創造更熟悉的操作體驗
隨著工作人員在更多裝置上存取更多生產資訊,顯示的一致性變得格外重要,確保他們始終清楚所見內容。現代人機介面可讓您在操作員終端機、PC和平板電腦上提供標準化的外觀與操作體驗,打造熟悉的作業環境。
現代人機介面還能讓您將裝置面板和其他物件儲存並重複使用於元件庫中。這有助於確保工作人員在不同機台、產線,甚至不同廠區間移動時,皆能一致地看到相同元素。
發揮數據更大價值
現代人機介面可連接至其他工業系統,讓工作人員更深入掌握營運狀況,並提升整體績效。
例如,該軟體可與您的生產系統整合,讓工作人員不僅能存取即時控制器資訊,還能取得儲存在廠房裝置中的資訊。這有助於更好地管理品質、優化設備效能等。
同樣地,該軟體可連接至歷史資料庫,協助工作人員更輕鬆地分析長期複雜的製程數據。歷史製程數據可與操作員動作、系統警報,甚至生產系統事件結合,為操作員提供具備脈絡的數據,讓分析更為容易。
現代人機介面還可與資產管理軟體協同運作,備份並還原您的人機介面應用程式——除了控制器及其他裝置設定外。在發生災難或機台故障時,工程師只需重新載入應用程式,無需重新建置。