為您推薦
最新的國際能源署世界能源展望報告強調,再生能源在滿足全球持續不斷的電力需求方面正發揮著越來越重要的作用。
該報告指出,再生能源將佔到2035年全球發電量增長的近一半,其中包括風能和太陽能在內的能源將構成該行業擴張的45%。
再生能源目前已佔全球總發電量的三分之一以上,未來幾年內將超越天然氣,並在2035年接近煤炭作為發電主要燃料的主導地位。
電力需求的最大增長來自新興經濟體,中國、印度和中東地區推動全球能源使用量增加三分之一。中國在再生能源發電方面的增長幅度最大,超過歐盟、美國和日本的增長總和。
風力發電是中國僅次於水力發電的第二大零排放再生能源,預計其風力發電自動化市場在未來五年內將再增長30~50%。
山東長興風電技術有限公司是中國風力發電機生產的行業領導者。當該公司開始制定先進的新型850kW風力發電機的生產計劃時,長興選擇了Rockwell Automation的Integrated Architecture,使公司能夠將全部58台850kW風力發電機整合進行同步控制。能夠同時控制這些發電機顯著簡化了操作並大幅提升了項目效率。
憑藉這一開放平台,長興還能在內部開發創新型風力發電機組件,滿足政府採購法規要求,並進一步推動中國本土風電市場的發展。
同時,在印度,Lauren-Jyoti(美國工程、採購和建設公司Lauren Engineers & Constructors與印度Jyoti Power Structures的合資企業)委託Rockwell Automation為拉賈斯坦邦Godawari Green Energy提供基於PlantPAx的電廠分散式控制系統(DCS)解決方案,配備太陽能場本地控制器面板。
這座50MW聚光綠地太陽能發電廠是印度首批投入運營的公用事業規模太陽能熱發電廠之一,部分得益於賈瓦哈拉爾·尼赫魯國家太陽能任務的推動,這是印度政府的一項倡議,旨在激勵企業到2020年將印度太陽能發電量提升至20000MW。
請參閱我們針對風能和太陽能發電項目的解決方案,並進一步了解我們的PlantPAx過程自動化解決方案及其如何惠及全球石油天然氣公司的詳情。
已發佈 2014年7月11日