Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

利用智慧裝置減少生產時間

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
利用智慧裝置減少生產時間 hero image

在工業領域中,總是有不斷增長的需求來尋找在不增加生產時間的情況下提高產量的方法。

實現這一目標的一種方法,是在控制系統架構中使用高度靈活且適應性強的「智能」設備——這些設備能夠在本地非常快速地執行簡單的控制功能,並可獨立於中央處理器做出決策。

想像一下,您剛剛用數位相機捕捉到一個有趣週末的興奮時刻。在過去,您必須:

  • 將照片檔案下載到您的電腦
  • 通過網際網路將它們發送到當地藥局的照片中心
  • 等待幾小時或幾天讓照片中心處理它們
  • 開車到商店取回照片,然後帶著您的列印照片回家

一般來說,我們可以說,如果我們從數位影像檔案開始,預期要等待數天以上才能拿到我們的列印照片。

如果我們看看一些當前的技術,現在有「智能」印表機,允許我們直接將相機連接到印表機,調整幾個設定,這些印表機就能在幾分鐘內將我們的影像檔案處理成高品質照片。

我們不再需要忍受通過網際網路發送檔案進行處理所帶來的延遲,或往返照片中心所花費的時間——甚至更糟的是因為商店關門而無法取得我們的照片。

透過DeviceLogix技術,我們能夠避免那些可能延遲我們工業流程並降低產量的相同問題。例如,我們可以減少因中央控制器滿載而導致的處理延遲,或避免因中央控制器離線而導致整個流程停機。

如果我們看一個典型的工業應用,例如包裹在輸送帶上移動,我們可能會有條碼掃描器作為輸入設備。

來自掃描器的輸入數據會被發送到我們的設備(即軟啟動器),該設備控制輸送帶上的馬達。該設備會處理該輸入,然後通過我們的通訊網路將其傳送到中央可程式邏輯控制器。

當可程式邏輯控制器接收到數據後,會執行邏輯。此時,可程式邏輯控制器也會掃描輸入數據並更新輸出數據。如果可程式邏輯控制器滿載,那麼可程式邏輯控制器的運算時間可能會顯著增加。

來自可程式邏輯控制器的更新輸出會再經由通訊網路從可程式邏輯控制器傳送回我們的設備,然後我們的設備執行某些動作,例如移動我們的輸送帶10′。

如果這個「設備」啟用了DeviceLogix,那麼所有從輸入到輸出的處理都在本地完成。DeviceLogix是一個平台無關的邏輯引擎,嵌入於多款Allen-Bradley設備中,例如按鈕站、過載繼電器、馬達啟動器和驅動器,使它們都成為「智能」設備。

那麼,擁有本地控制意味著什麼?

這個板載邏輯引擎可在設備內本地處理輸入、控制輸出並管理狀態資訊,無需經過通訊網路和中央控制器。因此,我們系統的響應時間提升了近90%。這些改進的啟動時間在響應時間至關重要的應用中特別有用。

如果您正在尋找時間關鍵應用的控制系統效能提升,這可以透過使用具備DeviceLogix™元件技術的智能設備來實現。

已發佈 2016年5月30日


Amanda Eason
Amanda Eason
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 利用智慧裝置減少生產時間