Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

降低您在電氣屋設計中的風險

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
夜間的發電廠

為電子屋增加更多智能功能——同時管理多個供應商並滿足更緊迫的專案期限——並非易事。但這是您和許多其他EPC承包商今天必須面對的挑戰。

這就是為什麼越來越多的EPC承包商轉向智能封裝電力系統,該系統將電氣和過程控制系統整合為一個解決方案。

統一電氣和過程控制的系統可以降低您在設計和建造電子屋時的風險。它可以將您必須合作的供應商數量從四個或更多減少到一個。這反過來可以減少您的設計時間 + 成本,並且可以減少供應商溝通不良的可能性,這種情況可能會造成昂貴的整合挑戰。

此外,統一系統允許您從硬接線轉換到網路化方法。這可以減少您的材料、人工和文檔成本。

當然,統一和數位化系統也為您的客戶帶來顯著的好處。它為他們提供一個用於控制、視覺化、歸檔和報告的系統。它還允許他們從智能電氣設備(IED)獲取即時數據,以幫助營運和維護人員做出更明智、更快速的決策。

但在轉向智能封裝電力之前,請確保您找到一個具有正確技術和經驗來實施它的供應商。

找到合適的合作夥伴

在某些情況下,已經為您提供過程控制系統的自動化供應商可以簡單地擴展其角色,提供統一的電氣和過程控制系統。

...越來越多的EPC承包商正轉向智能化封裝電力系統,該系統將電氣系統與過程控制系統整合為一套解決方案。

但如果供應商沒有這種經驗,重要的是要找到有經驗的供應商,而不是將其作為首次項目。畢竟,一些在實施智能封裝電力系統方面有經驗的供應商已協助EPC將項目成本降低25%或更多。

這種節省可通過降低安裝成本、調試和啟動時間以及工程文件來實現。例如,無需使用多芯電纜為每個組件單獨接線,所有設備都可通過一根乙太網電纜連接。此外,能夠整合第三方產品並減少介面的經驗豐富供應商,與「現場組裝」的電氣屋相比,還可將系統封裝成本降低15%。

您選擇的供應商還應熟悉最新的通訊協定。他們應能夠通過IED使用 IEC-61850和 乙太網/IP,為客戶提供設備和運行狀況的即時資訊存取。

獲得安心保障

您面臨的風險太多,無法堅持傳統的多供應商方法來設計和開發電氣屋。有了合適的合作夥伴,您可以利用智能封裝電力系統,自信地按時、按規格、按預算交付更智能的電氣屋。了解更多關於智能封裝電力解決方案。

已發佈 2018年8月27日


Bruce Hall
Bruce Hall
Senior Electrical Solutions Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 降低您在電氣屋設計中的風險