Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

管線:使用正確的VFD改善能耗及其他方面

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
管線:使用正確的VFD改善能耗及其他方面 hero image

在管線加壓站及壓縮機廠中使用可變頻率驅動組(VFD)時,與節能相關的效益已得到充分證實。

變頻器提供了沿著管線增加或減少流量所需的精確控制。結果比需要使用控制閥來管理流量的直接起動式的馬達電動機,更高效且節能。

然而,關於VFD不太明確的是,透過正確的選擇可實現的其他好處有哪些。因為並非所有變頻技術都是一樣的,有些可以幫助您節省更多的成本,並達到更好的效能。

考慮到這一點,以下是您在下一間加壓站或壓縮機廠的VFD中,需要尋找的三個關鍵功能。

1. 同步

支援同步傳輸的變頻器讓您可以只使用一個變頻器來啟動及控制多個幫浦馬達。與多變頻器系統相比,雙馬達系統及四馬達系統的前期資金與安裝成本分別可減少33%及60%。

利用此功能的變頻器系統也可幫助您降低最大的營運成本及能耗。首先,與多變頻器系統相比,變頻器的損耗較低。它還讓馬達的頻率與供電電源的頻率一致,並將馬達轉移至該電源。這可提升您的整體系統效率,省下更多能源。

最後,同步傳輸讓您以對電力系統影響較小的方式啟動,這將減少或消除尖峰電費,同時也有助於延長設備壽命並降低維護成本。

2. 強化的整合

有些現代化的VFD具有整合特性及功能,使其易於執行、操作與維護。

例如,附加設定檔(AOP)可透過組織變頻器資訊及便於直覺程式編寫的可設置參數來簡化設定及整合。當部署多個變頻器或需要更換變頻器時,自動化的裝置設置也可簡化設定。使用此功能,變頻器設置會儲存於Logix控制器中,並在控制器偵測到新的變頻器或替換的變頻器時自動下載,可幫助您減少耗時的重新程式編寫工作。

3. 遠端可視性

當VFD使用正確的格式連接到管線的控制網路時,這些變頻器可向中控室提供可操作的效能資料。這有助於營運商做出更好的決策。

例如,在不同的能源設施區,他們可以發現兩個相連加壓站的費率明顯不同。因此他們可以更頻繁地運轉低費率地區的加壓站。即使是在單一的公用設施區域,營運商會發現在非尖峰時段,他們的能源成本明顯較低,並調整操作以利用較低的費率。

營運商還可以使用遠端存取的資料來監控及導向流程效能,並確定潛在的維護需求。營運商在觀察三個以相同速度運行的幫浦時,可能會注意到其中一個馬達的負載轉矩較低。他們便會指派一名技術人員去調查這項問題。

極致節約

VFD為加壓站或壓縮機廠帶來了固有的效能及成本節約效益。選擇具有同步、整合及遠端可視性功能的VFD將使您的效能及成本節約達到一個新的境界。

無論您的管線需求為何,都有適合您的VFD解決方案。

還有其他的管線挑戰嗎?了解更多如何管理現代化、系統升級、管線安全等方面的資訊。

已發佈 2020年4月13日

主題: Oil & Gas

Rick Paes
Rick Paes
Technical Consultant Oil and Gas Industry, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 管線:使用正確的VFD改善能耗及其他方面