Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

關鍵OT資安挑戰與應對策略

了解如何識別並克服最大的OT安全挑戰。探索提升資產可見性、優化老舊系統以及實現IT與OT協同的策略。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engineer wearing a hard hat holding a tablet standing on a manufacturing plant floor

工業數位轉型大幅提升了生產力,加快了即時洞察的取得速度,也讓從機器手臂到供應鏈儀表板的各項監控變得更加簡單。但每項進步也伴隨著另一面風險:OT中的新漏洞。惡意攻擊者早已察覺OT系統常直接連接到關鍵基礎設施,而這樣的單一連結對任何資安策略都構成極大挑戰。同時,您還得應對老舊設備、技術人力缺口,以及那些專業到彷彿需要專屬使用手冊的通訊協議。

令人振奮的是:只要您知道該注意什麼,更堅實的OT安全觸手可及。以下是三個特別常見、反覆出現的重大挑戰:

  • 獲得全面的資產能見度
  • 管理老舊系統
  • 縮小IT與OT之間的落差
如需進一步了解,請與我們聯絡

挑戰#1:獲得全面的資產能見度

只要您曾在生產現場待過一天,就會知道現場設備數量龐大——還有更多您一時之間可能注意不到的隱藏裝置。如果您無法看到所有設備,又如何能保護它們呢?

  • 隱藏的進入點:有時,有人會「只是為了測試」而連接一台設備,卻忘了通知安全團隊。該設備就這樣悄悄避過監控視線。

  • 即時監控中的漏洞:如果您的OT環境缺乏持續監控,可能會錯過流量異常激增或未經授權的登入,待發現時為時已晚。

  • 診斷困難:若沒有完整的設備地圖,排查疑似入侵事件就如同在龐大的倉庫中尋找一顆遺失的螺絲釘。

     

    提高能見度的實用方法

     

  • 工業級設備探查:傳統的IT掃描工具可能會跳過較舊或專有的OT協議。專為工業環境設計的專業解決方案在查找新舊設備方面表現更佳。
  • 持續網路監控:留意設備之間的日常通訊。任何異常模式或突如其來的資料爆量都可能觸發警示。

  • 統一儀表板:當您將所有監控資料集中管理,從現場主管到IT資安人員都能受益於即時共享的全貌視圖。

挑戰#2:管理老舊系統

在許多工廠中,老舊的機器仍是生產的中堅力量。遺憾的是,這些系統往往也是最缺乏應對現代資安威脅準備的部分。它們是為穩定性而設計的,而非為了高階安全性。

  • 眾所周知的漏洞:利用過時軟體發起的攻擊已被廣泛記錄,使得舊系統成為極具吸引力的目標。

  • 固有的相容性問題:若硬體本身不具備支援能力,就無法簡單地加上加密功能或多重身份驗證。

  • 有限支援:隨著廠商停產產品,您可能得花高昂代價尋找備用零件、自訂修補程式,或仰賴罕見的專業技術。

平衡的方法

  • 找出關鍵資產:首先,要弄清楚哪些老舊設備對安全或生產力的影響最大。針對這些設備進行升級或採取額外的保護措施。

  • 規劃維護時段:可在排定停機期間規劃逐步現代化升級,避免對日常營運造成重大干擾。

  • 盡可能隔離:若無法立即更換,建議將高風險設備獨立置於專屬網段,以降低橫向攻擊的風險。

挑戰#3:縮小IT與OT之間的落差

IT專業人員通常以資料機密性與軟體修補的角度來看待問題。OT團隊則專注於確保設備正常運行、工人安全以及生產一致性。不難看出這些不同的觀點可能會產生衝突。

  • 優先順序不一致:對IT而言,快速的軟體修補可能輕而易舉,但對OT端來說,一次系統重啟就可能讓整條生產線停擺。

  • 知識落差:許多IT人員不熟悉SCADA協議或工業控制器,而OT領域的資深人士可能沒有接受過最新的網路安全訓練。

  • 溝通障礙:如果沒有共同的語言或框架,雙方在協調潛在攻擊的應變計畫時可能會遇到困難。

尋找共同點

  • 協同風險評估:讓所有人坐在同一張桌子旁──無論是實體的還是比喻的──共同繪製潛在威脅的全貌,並評估它們對資料與運作時間的影響。

  • 跨團隊訓練:為OT人員傳授網路安全基礎知識,同時為IT人員提供工廠現場導覽。多一點同理,少一分誤解。

  • 工作流程就緒工具:尋找專為工業需求打造的安全解決方案,並在合理的情況下,考慮將其整合現有的IT平台。

整合全局:全面的OT安全計畫

許多組織發現,採用全面且有條理的方式,能有效整合並解決各種OT挑戰。將資產可視化、風險優先處理與事件回應整合為一體化計畫,能打造更高效的資安防護途徑。

整體OT框架的核心要素

  • 詳盡的資產盤點 

    首先,務必清楚掌握網路中所有設備的詳情:哪些設備已連接,它們如何通訊,以及誰負責管理這些設備。準確的庫存盤點可為其他工作奠定基礎。

  • 因應風險的行動 

    有些威脅需要立即修復,有些威脅則可以等到下一個停機空擋再進行修復。如果您無法立即修復設備,那麼可以考慮採用補償控制措施,如網路區隔或採用更嚴格的存取規則,以遏制潛在的攻擊。

  • 統一的事件應對手冊

    明確規劃在發生資料洩露或其他中斷情況時,各方的職責分工。提前制定具體步驟往往代表能否迅速遏制威脅,還是任其加劇。

  • 共享能見度

    許多整體解決方案都提供了一個統一的控制台,使OT和IT團隊能夠即時發現問題。當所有人查看相同的資料時,協作就會更加順暢。

  • 在地控管,中央指導

    各工廠或現場通常負責日常資安管理,企業或區域領導則掌握整體狀況。這種平衡有助於兼顧在地需求,同時不偏離整體企業目標。

實務應用

以一家北美公用事業公司為例,過去該公司須同時管理老舊系統、新設備及分散的資產管理工具。透過採用由洛克威爾自動化提供的Verve®支援的整合性OT資安方案,該公司獲得了多項效益:

  • 統一庫存

    從最老舊的斷路器到最新的智慧控制器,所有設備皆被納入單一真實資料庫進行管理。

  • 縮短停機時間

    透過即時掌握弱點,他們得以將軟體更新排程與維護時段對齊,減少意外停機的發生。

  • 縮小IT和OT的文化落差

    雙方部門根據統一的工作流程與應變手冊協同合作,減少溝通誤差,降低關鍵疏失風險。

前進之路

提高能見度、保護老舊設備以及促進IT與OT之間的合作,都是提升OT安全性的重要舉措。隨著威脅不斷演進,統合這些策略、並支持順暢且安全營運的整合方案變得愈加重要。

洛克威爾自動化始終致力於將技術與人類專業知識相結合,幫助您在不犧牲安全性的前提下保持創新。當您整合一套全面且有系統的 OT 資安計畫,便能打造更堅實的風險防護基礎,與組織成長同步前進。

在不犧牲正常運作的前提下,建立更強大的OT安全基礎。

了解我們的解決方案如何為您的業務營運提供所需的資產可見性、老舊系統保護和協作能力。

與我們聯絡
Main Image

已發佈 2025年4月30日

主題: Build Resilience Cybersecurity
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 關鍵OT資安挑戰與應對策略