Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

OT 端點防護白皮書

探索OT/ICS安全挑戰,以及集中可見性與自動化保護的供應商中立平台。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Power station at night in the city skyline

OT 端點防護:挑戰

您還在試算表上追蹤OT資產嗎?OT端點保護是保護全球基礎設施的必要方法,但在許多情況下,由於多項關鍵挑戰,目前尚未部署。OT網路的獨特特性使得運行傳統端點保護解決方案非常困難,甚至是不可行。

挑戰1:管理不同的裝置

OT網路中絕大多數裝置無法在Windows、Unix或Linux等傳統作業系統上運行。相反地,其是在專有的OEM協定上運作。許多環境同時依賴舊有系統與新型IoT裝置—而這種組合並無共通語言。

挑戰2:複雜的Windows整合

這些系統所控制的流程通常比傳統IT流程更為敏感。例如,當您執行更新時,無法重新啟動渦輪控制,否則可能會有營運停機的風險—這可能導致重大的安全風險和財務損失。

挑戰3:成本與資源限制

這些系統中有許多是在遠端環境中運作。因此帶來對低成本且易於使用解決方案的需求。挑戰在於找到一個不需要專業團隊來實施與維護的解決方案。

挑戰4:耗時的手動流程

更新與修補需要存取數百個非IT應用程式及OT供應商網站。這是緩慢且手動的流程,可能需要數週時間。通常需要親自使用新隨身碟前往每台裝置上傳更新—導致效率低下並增加風險。

挑戰5:缺乏集中可見性

目前的解決方案往往是由自動化供應商自行提供。導致企業OT網路中出現解決方案相互拼補—每個供應商都自行管理自己的設備。不幸的是,這種做法導致整個網路的可見性下降,並帶來重大的安全風險。

由於這些挑戰,端點保護管理極為耗時,或根本沒有進行。使關鍵基礎設施變得脆弱。

OT 端點防護:解決方案

鑑於這些挑戰,我們運用超過25年的ICS工程經驗,打造出SecureOT平台。

SecureOT平台提供完整的OT端點保護,並直接解決您每天面臨挑戰的可見性與複雜性。

我們的團隊擁有在各廠及各供應商控制系統中操作SecureOT平台的經驗。我們曾與您身處相同情況,了解這些系統的獨特複雜性。SecureOT平台被刻意打造為一個對OT安全且有效的解決方案,以解決工業環境的獨特挑戰。

SecureOT平台的關鍵要素

SecureOT平台包含六個關鍵要素,每項皆設計以解決OT環境的特定挑戰:

要素1:輕量、非干擾性代理

SecureOT平台代理具備彈性、可擴展性及輕量化特性,能在自動化供應商設備間不中斷地運作。我們的解決方案已在工廠環境中由超過十年的使用經驗來證明。

要素2:完整的資產可見性

SecureOT平台無代理裝置介面將可見性延伸至您的未託管資產,包括繼電器、RTU、IED及PLC。其會從這些專有協定中收集配置,讓您能從單一平台查看並管理您的資產。

要素3:低成本且可擴充的架構

我們的專有軟體讓您能有效連接遠端地點,並在新裝置加入網路時自動辨識。

要素4:集中式資產管理

使用者介面將所有這些資訊整合成可搜尋且自動化的資產管理系統,提供完整的可見性與可執行性。

要素5:自動化、閉環修補程式管理

SecureOT平台託管服務每月存取並審查數百家OT供應商的修補程式。我們將這些更新直接整合到平台中,實現自動化部署。這能釋放寶貴的工程時間給團隊,讓他們能專注於更具策略性的任務。這項服務跨供應商運作,因此您不需要管理多個系統。

要素6:OT特定應用程式允許清單

我們運用業界頂尖的允許清單產品,並利用在主要OEM系統多年的經驗,開發必要的客製化方案。這讓您能真正鎖定符合您獨特環境的允許清單,避免一般IT解決方案帶來的干擾。

SecureOT平台:效益

結果是一個為您的OT資產提供真正端點保護,且安全、有效與高效地執行的解決方案。

優勢1:降低營運成本和複雜性

由於SecureOT Platform跨供應商運作,並將各種端點防護元素整合於單一平台,免除與多間供應商簽約、安排專業訓練及過多人工勞力的需求。部署及防護管理的持續人力成本大幅降低。

優勢2:OT安全

我們將超過25年的工業控制工程經驗整合至SecureOT平台,將安全與可靠性置於安全性之上。SecureOT平台的運作原則是「首先,不造成傷害」。這項技術在工業環境中運作已超過十年,且未對我們的客戶造成任何營運中斷。

優勢3:更高的網路可見性

超越手動試算表和資料庫。我們的平台提供自動化資產識別、庫存及管理,涵蓋所有OT資產,不僅限於Windows箱。這能提供即時且準確的資料,對安全與監管合規性至關重要。

優勢4:自動化修補程式管理

閉環更新服務能省去修補程式管理的麻煩。我們運用規模與自動化能力,能在您需要的時間和地點精確識別、評估並部署修補程式。這讓團隊能節省手動尋找修補程式與部署的時間,專注於更具策略性的任務。

優勢5:基礎上更安全的網路

透過提供完整的配置變更、修補程式狀態,以及定期部署更新的能力—在許多情況下,結合我們的選擇性OT應用程式允許清單—我們的客戶能獲得基礎上更安全的網路,也更具韌性,抵禦不斷演變的威脅。

準備好了解SecureOT平台如何為您的組織運作了嗎?

立即與OT安全專家聯絡!

與我們聯繫

已發佈 2025年11月12日

主題: Cybersecurity

訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
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
  5. Chevron LeftChevron Left OT 端點防護白皮書