Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

單一平台就能包辦各項工作:製程、BMS、EMS 一網打盡。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
單一平台就能包辦各項工作:製程、BMS、EMS 一網打盡。 hero image

每位廠房經理熱衷的事物,莫過於瞭解不同的控制系統對生產廠房的衝擊。 多種系統會增添複雜度、增加成本,並降低各個層級的效率,這類效率問題舉凡整合與系統透明度,乃至於零件管理、訓練與維護皆涵蓋其中。 但在嚴格管制的環境中,驗證機制卻特別地重要。

網路研討會:快速投資回報策略 PharmaSuite® MES──以 Pharma 4.0 角度審視現代化 MES 系統

然而,許多製藥廠仍維持多套系統來控制物料和配方流程,以及管理影響產品品質的建築和環境條件,如壓力、溫度、濕度,有時甚至包括顆粒數。 在現有工廠中,控制基礎設施通常隨著新的法規要求而逐步發展,並隨著時間推移變得更加複雜。結果便是,事件時間排序、資料安全、報表與其他基本功能方面的問題屢見不鮮。

解決方案是什麼?

製程自動化、環境監控與建築物管理的單一整合式全廠控制平台 ,以統一的方式,運用與製程控制系統驗證相同的功能,滿足建築物自動化的驗證需求。如今,許多製藥公司都在轉換為統一平台,以簡化其現有設備的合規性、降低成本並提高產品品質。

成功升級的步驟為何?

以下是我們在為頂尖製藥公司執行導入專案期間,所累積的經驗。

  • 除了規劃、規劃,還是規劃。事實上,在任何控制系統的改造專案中,規劃的重要性怎麼強調都不為過。尤其是在規範嚴格的環境中,在整個升級過程中維持生產力和合規至關重要。
  • 考慮採用虛擬化技術。 在整個企業中實作經驗證的統一解決方案,是在未來幾年提升營運效率的第一步。而虛擬化則是改善分散式控制系統(DCS)使用壽命、敏捷性和可靠性的強大方式。事實上,越來越多的生物科技公司正選擇虛擬化環境,藉此確認其關鍵應用是否符合未來要求。
  • 全方位測試。與規劃密切相關且極為重要的是測試。系統測試得越周密,實施階段的切換時間就越短, 例如,在 Rockwell Automation,我們使用一套完整的預先設計與測試的控制模組庫,以加快驗證流程,同時運用軟體模擬來徹底測試整個操作流程。在工廠驗收測試(FAT)之前和現場 FAT 期間都採用模擬方式。
  • 智慧排程。典型的系統改造可能包含數百個設備類別系統,以及數千個 I/O 點。因此,根據可允許的工廠停機時間,制定一個切合實際的實施時程,是規劃中非常重要的一環。 我們的團隊通常會從影響整座工廠的系統著手。例如,一種高效的方法是先從主要的能源管理系統著手,這類系統通常涵蓋空氣處理機、冷水機及其他影響整體營運的設備。後續安裝的規劃取決於關鍵性、I/O 點數量和關機持續時間。

瞭解製藥公司如何使用智慧排程、現代化分散式控制系統 (DCS)和虛擬化環境來統一其平台, 並進一步瞭解建立生物科技應用管理系統的統一方法。

已發佈 2017年5月26日

主題: Life Sciences

Dan Homan
Dan Homan
Rockwell Automation 工程經理
聯絡方式:
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,從收件匣直接接收最新的新聞、思想領導力與資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 單一平台就能包辦各項工作:製程、BMS、EMS 一網打盡。