《網路韌性法案》(CRA) 對於 OEM 有何要求?
CRA 要求在每個階段都確保安全:設計、部署、執行和維護。追根究底,可以歸結為三個問題。誠實回答每個問題,您就會知道自己所面臨的境況。
問題一:您的組織安全嗎?
不僅是您的產品,更是您的組織。您能否服務您的市場、提供支援,並以您願意捍衛的標準來營運?
最簡單的理解方式就是您的網路資安文化。網路資安是否已成為貴組織的一環,如同安全在 15 至 20 年前成為製造業文化的一環那樣?
問題二:您所交付的產品是否在設計和預設上都安全?
這兩個是值得釐清的產業術語。這就是 OEM 需要能夠證明在整個設計和開發過程中都考量了網路資安的地方,以便獲得 CE 標記並符合 IEC 62443 標準的合規性。
安全設計 = 機器建造方式
這包括它的設計方式、連接方式,以及人們如何以實體或遠端方式與其連接。
預設安全 = 出廠時的狀態
這表示其建造方式採用了最少的非必要元件和最少的連接。這些機器並非門戶大開,也不是等著被下游的某人鎖定。
問題 3:您能提供持續的支援和更新嗎?
這是強制性規定。這也是OEM最經常低估的一點。
您可以在產品出貨當天驗證其不含病毒,但您要如何長期追蹤新的和不斷出現的漏洞? 攻擊者在取得該設備的版本並尋找入侵方法後,弱點通常才會浮現。
這表示您的態勢必須隨時保持在最佳狀態。您知道自己賣出的商品,也知道威脅情報和弱點報告對此有何揭示。現在您有責任協助那些買機器的客戶。否則可能會產生進一步的問題。
大多數 OEM 廠商尚未完成的算術
這是您需要從問題三注意到的另一件事:此責任一直伴隨著機器到產品生命週期結束為止,或機器還在量產期間背負長達 10 年的責任。
假設範例:您的 OEM 每年出貨一百台機器。等您到了第十年時,您實質上就背負著一千台機器的責任。 而每年都有許多安裝的裝置。 假設有 100 台此類裝置。 這表示您必須能夠追蹤對應到您已出貨至多個地點的十幾萬個端點的弱點和產品更新。所有這一切都存在於上千台機器中,而您需要知道、追蹤並回報這些機器的版本和弱點狀態。
接下來,加上勞工成本。這會隨著您的規模而擴大,而且不容小覷。正在面對此一情況的歐洲 OEM 告訴我們,追蹤的負擔極為沉重;而那些已經找到簡化方法的 OEM 則可大幅節省時間。
OEM 面臨的抉擇
如此的工作量會讓人面臨艱難的抉擇。您可以將此視為現狀,並將其整合為您產品、功能和服務核心能力的一部分。或者,您也可以把這當成一件麻煩事,敷衍了事,然後拋諸腦後。
第二條路就是問題開始浮現之處。毫無疑問,CRA 將會改變 OEM 市場。問題是,你站在那場變革的哪一邊。
給北美 OEM 製造商的警告
對於北美 OEM 和機器製造商來說,他們很容易會將 CRA 視為是"歐洲問題。"但重要的是要觀察其發展軌跡。
如果您要在歐洲銷售產品,或您的客戶有在歐洲銷售產品,這項要求就會透過採購訂單讓您感受到。
如果您完全以北美為主,聯邦政府已開始提高各行各業和政府部門的網路資安要求,也就是說,這項要求將繼續擴大到其他產業。無論是否有固定的實施時間表,大方向都不會朝著減少課責發展。