Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

穿越美國工業標準叢林

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
穿越美國工業標準叢林 hero image

不同國家有不同的習俗。對我們歐洲人來說看似相當異國情調的事物,對其他民族來說卻是正常的。

例如,UL Listed(UL Listed)與UL Recognized(UR)組件之間的差異。為避免任何誤解,我將為您提供一份快速指南,帶您穿越美國的「標準叢林」。

好吧,我承認:作為一家總部設於美國的公司,我們擁有主場優勢。我在美國的同事們就坐在資訊來源的中心。他們消息靈通,並協助我們了解美國的工業標準。

在這個情境下使用「叢林」這個詞是合理的:美國適用標準的世界確實相當密集,對於初次接觸IEC的人來說可能顯得如熱帶叢林般複雜,因此完全不容易看透。但好消息是 – 這是可以做到的。

我們很樂意在此時此地協助您做到這一點 – 透過一份簡明而全面的指南,涵蓋您進入美國市場時需要考慮的所有事項:

「三大巨頭」提供總體概覽

關於您的機械或控制面板設備,您必須牢記以下作為所有電氣設備相關事項的基礎:UL508A(適用於在正常環境條件下電壓高達600V的控制面板)、國家消防協會79(NFPA 79,適用於工業機械)以及國家電氣規範(NEC)。

凡事皆有例外

這裡同樣適用。因此,各個聯邦州的州建築法規中可能會有各種額外的要求。

在涉及大型新系統時,檢查這一點尤其重要。一般來說,客戶最了解當地需要考慮哪些情況。

美國國家標準協會(ANSI)、國家電機製造業協會(NEMA)和/或美國職業安全與健康管理局(OSHA)在許多議題上仍然具有決定性的發言權。

考慮公司規章

特別是在大型公司中,嚴格遵守公司規定(例如電線顏色和芯線標記)是首要任務。

因此,最好事先詢問,而不是在工廠驗收測試期間遭遇困難或被要求進行後續修改。

試運轉期間預留緩衝時間

由於美國的法律,有時還有實務做法,都與其他地區不同,因此初次進入美國市場的新來者應該有一位非常熟悉當地情況的良好「嚮導」,並且應該為現場安裝與調試預留比平常更多的時間。

與了解當地要求並擁有相關許可的系統整合商合作通常非常有益,特別是在安裝系統並投入運行時。

如有疑慮,UL Listed 簡化機械製造商的工作

美國保險商實驗室的UL/UR標誌在美國非常重要。

對於機械製造商來說,將UL Listed組件整合到其系統中要容易得多。設備或系統上的UL Listed標誌有助於確保產品符合美國的標準與法規。

當僅標示為「Recognized」時,機械製造商應了解該產品符合UL認可要求,但此特定配置不一定已經過UL測試。

最後,關於UL認證的另一個重要提示:在這種情況下,如果可能,請務必牢記「If it ain't broke, don't fix it」這句座右銘。

歸根究柢,改變一個已經過試驗且已被保險商實驗室接受的解決方案可能會讓您付出高昂代價 – 並導致大量討論,甚至需要重新檢驗。

同樣的情況也適用於看似微不足道的事項,例如僅僅為已UL Listed的產品組合更改名稱。

一個幾乎擁有無限電壓選擇的國度

美國基本上是一個無中性導體區域。這意味著該國電力供應系統中的任何電力都必須經過桿上變壓器才能進入。

而且有多種電壓可供選擇:從120、240、480/460到600/575V都有可能,其中480/460V版本最常用。

然而,沒有什麼是固定的。因此每個專案都必須明確關鍵數據,例如多少電壓、哪種接地方法、哪種網路。

特別是在接地措施方面,您可能會遇到令人不快的意外,而在工程領域中,失誤會導致致命錯誤與額外成本。

還有一件事

短路電流額定值(SCCR)在美國是絕對必要的。配電盤抵抗短路的能力必須以數學方式計算並標示於銘牌上。

已發佈 2016年7月4日
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
  5. Chevron LeftChevron Left 穿越美國工業標準叢林