Loading
部落格 | 石油&天然氣
Recent ActivityRecent Activity

MTP標準是未來

模組類型封裝(MTP)標準:在您的 FPSO 船舶上連接模組的新方式,為您節省金錢和時間,並在整個生命週期中提供更高的靈活性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
在海洋中央的FPSO船舶俯視側面圖,配有拖船和拖帶船

在整個生命週期內維護FPSO船舶絕非易事。目前保持其更新和高效運行所需的流程既耗時、昂貴且具有限制性。然而,在模組化自動化的幫助下,未來似乎充滿希望。

與石油天然氣行業過去的流程相比,MTP標準是一個相對年輕的概念。這是一個模組類型封裝標準,將為業主和營運商節省大量資金並縮短培訓時間。此標準還將簡化更新FPSO系統陣列的流程。

MTP標準:如何以及為何?

模組化自動化已協助其他行業實現順暢連接與生產改進。在疫情期間,製藥公司利用其協助疫苗製造。現在,它有望為石油天然氣行業注入效率提升的動力。

FPSO包含許多構成船舶整個流程的模組。要讓所有這些模組保持最新且同步,確實具有挑戰性。當模組設計時考慮到標準,將它們與其他模組連接可讓業主和營運商更容易整合與控制。最終結果是更整合且高效的自動化系統。MTP將減少對客製化整合的需求,使業主和營運商能夠選擇多家供應商,創造更多彈性。

MTP能為您帶來什麼

MTP標準承諾帶來許多正面成果。首先是顯著的成本節省。目前的更新流程對業主和營運商來說成本高昂。當轉換到行業標準時,他們將在總維護成本和資本支出方面看到顯著的節省。

長期性也是此標準的優點。更新船上的自動化內容是保持船舶順暢運行的方式,而MTP將使這變得更容易。營運商將能夠隨著技術老化與發展進行更新,同時能夠重複使用介面。這也減少了船舶營運商的培訓需求。

簡化並滿足船舶需求

專有模組封裝通常要求船舶營運商僅能選擇單一自動化供應商。雖然這對部分營運商可能不是問題,但若其他營運商決定整合新供應商解決方案,則可能面臨困難。這需要具備兩套系統知識的專業工程師,且成本不菲。像MTP這樣的標準化方法,讓終端用戶即使在既有自動化內容下,也能打造最適合自身需求的解決方案。

未來的下一步是什麼?

石油天然氣行業對MTP的採用已經接近,但建立全行業標準確實需要很長時間。透過NAMUR、行業供應商與OEM合作夥伴的共同努力,MTP最早可能於2023年定案。專有系統一直是FPSO營運商的常態,供應商則面臨自動化標準可能威脅利潤率的風險。然而,標準帶來的好處依然存在,逐步採用將整體有益於行業。

如我們所知,開發MTP標準需要實際參與。OEM供應商一直積極進行「即插即用」測試,將模組連接至主系統。這些測試已經成功,不久將證明任何自動化供應商都能控制船上的所有OEM模組,無論自動化供應商內容為何。

許多人仍在了解MTP標準所帶來的各種可能性。採用MTP將有助於營運商並降低總擁有成本,為石油天然氣行業創造更光明的未來。

誰在FPSO船舶上從事模組化自動化工作?參觀我們的連接船舶,親自了解。

已發佈 2023年3月10日

主題: Oil & Gas

Pal Roach
Pal Roach
Rockwell Automation 石油與天然氣資深首席產業顧問
Pal 運用在石油與天然氣製程、營運生產及專案工程方法論方面的豐富領域專業知識,解決客戶問題並創造競爭優勢,同時引導客戶展開數位轉型旅程。
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left MTP標準是未來