為您推薦
美國企業號太空船的船員在穿越無盡宇宙的星際旅程中從不擔心空間限制——但當涉及到您的控制系統時,很不幸地,您沒有無限空間的奢侈。
您必須持續探索在這些限制內工作的方式,並考慮如何同時保持低成本與高效能,這一切都是為了維持系統效率。
在探索控制系統機櫃這個宇宙中的有限空間時,請考慮各種方法來協助提升系統效能,同時在這些約束條件下運作。
空間限制挑戰
您不會把企業號星艦停在飛機機庫裡,那麼為什麼要嘗試將控制系統擠進太小而無法容納它的機櫃中呢?
控制機櫃中的空間限制是一個問題。幸運的是,控制器持續演進以滿足客戶需求。嵌入式乙太網埠與增加的容量,加上新型控制器高效能的額外優勢,可讓您在控制系統中使用更少的控制器。最終結果:您的機櫃中有更多空間。
強化型I/O模組讓您每個模組可接線更多裝置,簡化硬體。這讓您能在系統中使用更少的模組。如此一來,您在機架與機櫃中都能獲得更多空間。
更纖薄的電源供應器讓您能壓縮機架的整體佔用空間,釋放出更多空間。減少整體物理系統寬度有助於避免破壞最小安裝間隙——或因尺寸問題而將機架安裝於不受支撐的方向。您甚至可能有空間進行擴充。
而冗餘電源供應器電纜因90度角設計,可讓您的機架更靠近機櫃後方。
有組織且高效
我們編織了多麼複雜的網路!您能想像如果企業號星艦艦橋上所需的所有配線沒有以高效方式整合會出現什麼問題嗎?
毛球獸不會是船員唯一的麻煩!您的控制系統機櫃內也是如此。例如,新的冗餘配線選項提供更明確且高效的方式為您的冗餘機架供電,有助於建立更有組織的系統安裝。
纖薄電源供應器選項也讓您能建構更高效的系統,因為所需空間更少,I/O整合能力亦然。強化型I/O模組可透過更快的回應時間協助您獲得更佳成果。它們也因更快的執行時間而提供更高效能控制與更高精度。更準確的控制帶來更有組織且高效的系統。
成本考量
從控制器、I/O、電源供應器到冗餘電源供應器電纜,有許多方法可在您的控制系統中節省空間。
您的任務是前往控制系統從未到達過的地方…
已發佈 2016年6月27日