Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

透過單一視窗展望工業IT的未來

IT基礎設施的差異可能會限制IPC和人機介面的功能性——但DX是否能在應用層面解除智慧介面的限制?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
男子的手握著手機

很容易想像工業中人機介面(人機介面)的未來,因為我們每天都在看著那個未來,並將它放在口袋裡隨身攜帶。智慧型手機的觸控螢幕玻璃面板提供了如此豐富的功能,以至於我們接受自己只使用了其潛力的一小部分。幾乎無限的靈活性和功能性都來自於一塊玻璃面板。但是我們在智慧型手機和平板電腦上所能存取的內容以及互動方式,遠遠超越了大多數工業環境中螢幕的功能。

工業界需要迎頭趕上,以滿足消費者技術用戶的期望——而所有工業員工都是消費者技術用戶。

這引發了兩個直接的問題:

1.     為什麼工業環境中的螢幕無法做到我們手機或平板設備所能做的一切?

2.     為什麼我們不能在工業環境中的機器上使用自己的設備?

要回答這些問題,需要對單一玻璃面板背後的內容進行一些解析,並對數位轉型前(pre-DX)工業環境中的數據線程進行一些解構。我使用「pre-DX」這個詞是因為對於在這個過程中較為先進的公司來說,在工業中實現類似智慧型手機功能的現實要近得多。

 

是什麼阻止了我們?

要討論工業螢幕背後眾多且各異的IT架構,以及各自在不同行業和應用中的比較優勢,需要花費一些時間。同樣地,軟體環境和需求是多樣化的,應該以支援和滿足應用特定需求的方式來運用。就我們在此的目的而言,可以說工業環境中人機介面背後的數位基礎設施是極其多樣化的——但為什麼這會如此限制其功能呢?

這個問題的答案或許可以再次從智慧型手機得到最佳證明。我們口袋裡的電腦能力基本上取決於兩件事——設備本身的運算能力,以及它與其他具有運算能力設備的連接性。回到工業環境中,人機介面的能力問題可以用同樣的方式來探討——設備本身是否具有運算能力?它是否連接到其他具有運算能力的設備、網路(或雲端環境)?

目前,在大多數工業環境中,這兩個考量都存在限制。也許人機介面的運算能力受限,因為它在惡劣環境中運作。可能太熱,或者外形尺寸太緊湊而無法使用風扇冷卻運算設備。環境可能因為液體、灰塵或振動而惡劣。或者連接性可能因為安全考量而受限。系統是否與有用的情境資訊(如商業軟體和IT)隔離?是否可以遠端存取,能夠嗎?應該嗎?

或者應用程式可能需要在一個完全無法接受傳統IT可用性水準的環境中運作。如果運算能力中斷幾秒、幾分鐘或幾小時,對業務會有什麼影響?

 

未來,就在今日

這些考量,以及許多其他因素,包括沉沒成本和投資週期,意味著在大多數情況下,工廠中的人機介面比工人口袋裡的手機更缺乏靈活性、便利性和功能性。但情況並非總是如此,而我們期望從任何互動螢幕獲得相似靈活性水準的未來,已經非常接近了。

事實上,從操作角度來看,克服我所提到挑戰的技術已經存在。在某些情況下,它已經在使用中。要一窺能夠支援最新軟體以實現遠端操作的工業計算產品,請查看ASEM 6300系列。該系列提供能夠執行人工智慧、即時分析、歷史資料庫、數位孿生、設計軟體等更多功能的工業計算產品。它在需要的地方提供運算能力,無論是在惡劣環境(或良好環境)中,並且幾乎完全控制幾乎任何可想像架構所需的規格。

如同工業4.0的許多面向,未來已經到來,但並未普遍應用或均勻分布。而DX正是在工業環境中揭示未來的核心所在。這有賴於操作技術的人員、設計系統的人員,以及應用解決方案者的巧思,來推進我們在消費者環境中已習以為常的靈活、數據驅動功能。若沒有DX方法,沒有升級系統和商業模式的策略,對大多數工業流程而言,未來仍將遙不可及——儘管每位工作者的口袋裡都攜帶著未來。

 

靈活、智慧且賦能的未來

對於任何工業企業而言,要保持競爭力並在未來蓬勃發展,數位轉型是至關重要且不可避免的。這並非新的觀察,而且很明顯,工業所需的DX正在進行中。分析師絕緣置換連接器預測,2023年DX支出將達到USD2300000000000,並且「離散製造和流程製造將在整個預測期間提供最大的DX支出金額,佔全球總額的近30%」。同一份報告指出,在離散製造和流程製造中,「領先的DX使用案例——支持計畫目標的獨立資助努力——是自主營運、機器人製造和根本原因分析」。

未來——透過單一玻璃面板所見——已經可以實現,並且正在快速進入工業應用的範圍。請確認您的DX策略包括讓人機介面像您的智慧型手機一樣實用,這是開啟靈活、智慧和賦能未來的核心能力。

如果您想了解更多關於工作場所中人機介面的未來發展,請查看ASEM 6300系列,看看您如何能夠革新您的工作方式。

已發佈 2020年7月9日

主題: Management Perspectives

Bart Nieuwborg
Bart Nieuwborg
Rockwell Automation EMEA 視覺化產品經理
Bart Nieuwborg 在工業自動化領域擁有豐富經驗,是視覺化與 GUI 設計的領域專家。他於1996年加入 Rockwell Automation,曾在現場服務、培訓、行銷及業務管理等多個領域擔任不同職位。Bart 目前負責管理 EMEA 地區涵蓋 SCADA 軟體、操作員介面、工業電腦及 Thin Client 基礎架構業務的視覺化業務。
聯絡方式:
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 透過單一視窗展望工業IT的未來