Loading
部落格 | 資訊安全
Recent ActivityRecent Activity

OT、 IT 系統重點大不同,智慧工廠如何迎擊新形態資安攻擊?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
TW-Cyber-Security-Video-Cover

 

 

近年來隨著科技的進步,駭客攻擊手法日新月異、資安情勢也快速變遷,資安勒索攻擊已不再只有單一型態。加上智慧化概念在製造業逐漸普及,資安問題也逐漸浮現檯面,多數製造業者都已經有相關意識,也開始著手建構防禦機制。不過,由於製造場域的 OT 架構、運作流程和關鍵指標(KPI)與 IT 系統大不相同,因此資安防護機制的建構思維必須有別於 IT 系統。

洛克威爾自動化(Rockwell Automation)資安顧問黃彥凱指出,OT 系統以往大多只在工廠內運作,由於架構封閉,外部入侵的難度相當高,因此系統建構者和管理者的資安意識薄弱,防護機制也相對鬆懈,「工業 3.5 以下像是工業通訊網路、SCADA(數據採集與監控系統)等環節幾乎是不設防,當與開放式架構的 IT 系統整合後,這些弱點就一夕之間全部暴露出來,」黃彥凱說。

除了內部系統,外部的供應鏈也是處處破口,在資安策略不完整、管理不到位的狀態下,惡意程式很容易從供應商侵入。黃彥凱舉例說明,之前知名半導體業者的資安事件,就是因新機台在之前就已感染病毒,管理者未掃毒就上線連結,導致病毒擴散至公司內部網路。

 

駭客超進化!工廠資安事件大量增加

防護不佳的 OT 資安給了有心人士可乘之機,尤其是這幾年駭客的生態和攻擊思維已與過去截然不同,現在駭客已經從過去的單一個人進化成多人組織型態。「這類型組織跟企業一樣以獲利為宗旨,在此前提下,可以快速侵入而且能順利取的贖金的製造業,毫不意外的成為駭客的首要目標,」黃彥凱指出,這也是近幾年工廠資安事件發生頻率越來越高的主因。

為了避免資安風險危及產線運作,製造業者開始著手強化防護機制。由於過去駭客以 IT 系統為目標攻擊對象,IT 領域因此累積了完整的防禦經驗,而現在 OT 的資安系統建構思維大多也由此移轉而來,「不過 IT 與 OT 的系統建置重點不同,如果直接複製貼上,會影響到製造業的根本效益,」黃彥凱表示。

黃彥凱指出,數據資料的機密性雖然重要,但在 OT 系統的考量順序中,產能和工安都優先於資安,製造業者不能接受因資安過於嚴密影響產線運行,導致產能下降;而在工安方面,製造場域不應只有數據資料的「安全(Security)」,更重要的是可能對現場人員帶來身體傷害「安全(Safety)」。因此工廠的資安設計思維,應該以 OT 為主,再由 IT 資安技術配合。

黃彥凱接著以工安為例說明,即便人員發現 OT 系統被入侵,資安系統也不能立即停止產線機台運作,而應該要設計出讓機台可以完成階段性工作再依照程序停機,避免因無預警停機導致機台發生錯誤,進而傷及現場人員。

 

作 IT x OT 的橋樑,打造最適化的資安防護

兩端的專業,而深耕自動化領域並積極強化 IT 專業的洛克威爾就具備這兩大能力。黃彥凱表示,洛克威爾長年站在製造場域第一線,可以了解 OT 端最真實的需求,再轉譯成 IT 端聽得懂的專業語言,從而建立起效能與安全兼具的智慧化系統。

對於智慧工廠系統的資安服務,洛克威爾透過顧問諮詢與內部多種軟硬體產品,提供製造業者客製化設計服務。在前期,洛克威爾團隊會走訪客戶的廠房,深入了解製造流程、OT 網路架構、盤點產線資產,再依照每一類客戶的特色與痛點,以產線系統可用性為前提選擇合適的資安產品。

黃彥凱舉例,例如網路威脅偵測服務(Threat Detection Services),就藉由其可視化介面識別、監控、管理市場上多數主流品牌控制器,當設備遭受網路威脅,就可啟動設定的反應步驟。

安全遠程訪問 SRA(Secure Remote Access)則是利用影像錄製方式,紀錄遠端登入人員的操作過程,在安全事件發生時,可以快速找到問題根源。集中式工具 FactoryTalk AssetCentre 除了保護、管理、追蹤和報告 OT 設備外,還具備災難還原功能,大大提高了設備生產力和安全性。

 

智慧化成未來趨勢,OT 設備走向開放勢不可擋

整體而言,洛克威爾可以協助製造業者打造資產透明化、網路可視化與權限管理最佳化的資安系統,並藉此完善 OT 的每一資安步驟。系統平時可以即時偵測設備的運作狀態,同時透過 SRA 了解設備的變動內容、變動時間與變動者。此外,系統也會定期備份關鍵參數和資料,並在資安事件發生後快速還原,讓產線設備的可用性最大化。

目前洛克威爾的資安解決方案已被應用於半導體、生技、食品、關鍵基礎建設等多種類型場域,除了協助建構系統外,洛克威爾也提供託管服務,協助客戶解決日益龐大的資安專業負荷。

黃彥凱最後強調,在智慧化趨勢下,OT 最終勢必走向開放一途。而洛克威爾在 OT 與 IT 兩方面都具備專業基礎,用經驗和專業協助業者做好面對資安威脅的準備,順利完成企業升級與轉型。

 

文章來源:科技報橘

已發佈 2023年10月18日


訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left OT、 IT 系統重點大不同,智慧工廠如何迎擊新形態資安攻擊?