Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

如何運用關鍵秘密武器,用更低成本幫助工廠打造合規、高效、安全生產環境?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
TW-Cubic-Video-Cover-Photo

 

配電盤是工廠營運的重要角色,負責分配電力給廠內的用電設備,確保產線正常運作。然而傳統配電盤礙於結構設計,一直存在著不易調整、維修耗時及工安風險高等問題。

為此,洛克威爾自動化 CUBIC 解決方案以傢俱組裝的思維,打造新一代配電盤,將盤櫃架構模組化、不需要鈑金加工且符合 IEC 61439 認證,在解決傳統配電盤問題之餘,更能符合聯合國永續發展目標 (SDGs) 第十二項:確保永續的生產和消費模式,幫助製造業者輕鬆面對下游客戶與 ESG 或綠能相關的稽核要求。

 

傳統配電盤 3 大痛點:固定箱體、維修耗時、工安風險

台灣洛克威爾自動化動力控制產品經理彭俊傑進一步說明,傳統配電盤存在三大問題。

第一個問題是箱體設計不易調整。傳統配電盤的內部隔間採用鈑金加工,即直接將金屬板材固定焊死在盤體上,因此在安裝時,如果發現盤櫃與實際狀況有落差需要調整,或日後有更動需求,都只能在既有框架內進行調整,或是對箱體進行二次加工,不只調整成本高,更影響生產效率。

第二個問題為元件無法單獨化存在導致維修耗時。現行配電盤大多將斷路器、進線或出線端子等元件整合在一個盤體中,而非各自存在於獨立隔間,如果發生故障需要維修,配置在同一個隔間的元件會相互影響,例如:要維修位在隔間後端的元件時,必須先拆除前端的元件,相對會提高平均維修時間。

第三個問題則是工安風險高。同樣受到元件整合於單一盤體影響,當工程師要檢修某一段故障的迴路,有可能誤觸在同一隔間內的其他帶電迴路而造成工安事故,但若斷開主迴路電源再進行檢修,又會影響生產效率,形成效率與安全無法兼顧的困境。

 

CUBIC 3 大特色有效解決現有痛點,提高生產效率

針對上述 3 大問題,CUBIC 巔覆傳統配電盤的架構及製作流程,以「模組化架構、簡單易用的設計軟體及 IEC 61439 Form1-4b 認證」 3 大特色,提高盤體的未來擴充性及調整彈性,同時降低維修複雜度、對生產效率的影響及工安風險。

先就模組化架構而言,CUBIC 將盤體架構模組化且零件標準化,可以根據安裝環境及實際需求來規劃盤體大小及內部配置。日後若因為產線調整或其他因素,使得工廠有調整盤體內部的空間配置、移動配電盤的安裝位置等異動需求,只要準備特定種類的零件,就可以自行變更,不用重新採買盤體,降低更動成本同時確保生產效率不受影響。

此外,CUBIC 模組化架構也讓盤體的設計、組裝都變得更簡單快速,「與傳統配電盤製造流程相比,至少可以省下 1 個禮拜的作業時間,加上所有零件的安裝方式都一樣,大幅縮減組裝的學習曲線,」彭俊傑強調,組裝 CUBIC 盤櫃就像組裝 IKEA 傢具一樣,照著圖示流程就能完成,也因此,在運輸配電盤時,不必像傳統流程般事先安裝好再送到工廠,可以直接將相關零件送到使用者端再進行組裝,運輸體積由立方體變成 Flat-pack 平板化包裝,也大幅降低運輸成本。

其次則是簡單易用的 Galaxy 設計軟體。Galaxy 軟體強調「所見即所得」的概念,工程師用點選拖拉的方式,即能完成盤體設計草圖,且草圖完成後就可以產生 BOM 表,加快盤體從設計到製作的過程。此外,為了幫助工程師確認盤體設計符合使用需求,Galaxy 除了提供 3D 視圖外,還可以選擇特定的呈現方式,如:移除盤體門櫃,只看內部元器件、單純檢視銅排配置等,讓工程師可以從各種不同視角去檢視盤體。

第三為 IEC 61439 認證。彭俊傑強調,CUBIC 從一開始就是以符合安全規範為出發點,因此在設計時就融入了 IEC 61439 安全規範,例如:透過銅塊來銜接水平跟垂直銅排,改變傳統以人工彎折的方式,進而提高銅排散熱力、避免積熱的情況。

 

兼顧彈性與合規需求,強化工廠永續競爭力

CUBIC 搭配市面上各大廠牌約 8-9 成的電器元件進行 IEC 61439 測試,並將認證結果匯入 Galaxy 軟體,讓使用者在更換電氣元件時,有更多元的選擇,同時也不用擔心更換元件會影響到安規認證的合規性,讓使用者可以同時兼顧選擇彈性與合規性的需求。

隨著永續趨勢的發展,未來國外品牌客戶勢必會將 ESG 相關規範納入供應商稽核標準中,而CUBIC 解決方案不只克服傳統配電盤既有痛點,更可以讓工廠不用額外做測試,就能輕鬆達到 IEC 61439 Form1-4b 認證,建立符合品牌廠綠色稽核標準的能力,以永續競爭力搶占未來商機。

 

文章出處 : 科技報橘

已發佈 2023年11月8日


訂閱

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 如何運用關鍵秘密武器,用更低成本幫助工廠打造合規、高效、安全生產環境?