Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

三角形接法與星形-三角形接法的內部比較

在三角形接法內:軟啟動器可以為星形-三角形設計的馬達提供與機電式啟動器相似的扭矩。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
非洲博茨瓦納的Okavango Delta沼澤。

星形、三角形、星形-三角形、三線、六線、九線或12線馬達。

馬達有許多不同的連接方式可以匹配,而且有無數種啟動方法。

某些馬達在啟動選項方面比其他馬達更具多功能性,這取決於對馬達引線本身的存取。

一個常見的困惑問題是關於更新星形-三角形六線或12線馬達的啟動器。除了更換機電式啟動器之外,還有其他選項嗎?

簡短的答案是有的!

機電式啟動器已經成功啟動星形-三角形啟動器數十年。隨著時間推移,這種方法幾乎沒有改變。簡單來說,傳統的星形-三角形啟動器以星形配置啟動,然後轉換為三角形運行,從而在啟動時降低電壓和電流。

在傳統星形-三角形啟動中,啟動電壓、電流和扭矩都會降低。星形啟動期間施加的電壓百分比為滿電壓的58%,導致滿載啟動扭矩百分比為33%。這是啟動設計用於星形-三角形啟動的三角形馬達的絕佳方式。您可以獲得持久耐用的一致扭矩輸出。

進一步來說,機電式有兩種啟動方法:開路轉換和閉路轉換星形-三角形。

開路轉換:

  • 通常使用三個接觸器、過載繼電器、計時器和一個互鎖。從星形轉換到三角形時,由於星形和三角形配置之間的物理斷開,這種方法可能產生大的電流尖峰,因此稱為開路轉換。電流的大小由計時器和馬達負載決定。

閉路轉換:

  • 除了開路轉換使用的組件外,還使用額外的接觸器和功率電阻器來減少轉換的電流尖峰。

這兩種方法的缺點是什麼?

  • 佔用空間。機電式在櫃體中佔用一些空間,此外還需要花費時間進行佈線和連接各個部件。
  • 隨著時間推移,當馬達老化時,可能需要調整扭矩量。

使用星形-三角形設計馬達,或者使用具有六條可存取引線的三角形馬達的更簡單方法,是使用軟啟動器實現零轉換來啟動馬達。軟啟動器可以產生與機電式啟動器相同的扭矩量。需要扭矩來啟動馬達。這可以通過兩種方式完成,一種是將馬達連接為線路配置,第二種是三角形內部配置。

線路連接是通過從馬達將三條(或成對的)引線帶回軟啟動器來完成的。為了實現這一點,可能需要將引線配對。

三角形內部配置甚至比這更簡單。您只需將連接到機電式星形-三角形啟動器的相同六條引線帶回並連接到軟啟動器。三角形內部是軟啟動器的SCR位於「三角形內部」的配置。

軟啟動器不僅能提供與機電式啟動器相近的扭矩,還可根據需要,僅需調整啟動電流限制或軟啟動初始扭矩,即可提供更高或更低的扭矩。

此外,軟啟動器的外形尺寸通常遠小於機電式啟動器。

Rockwell Automation 提供可直接接線至星三角電動機的軟啟動器。如需更多有關星三角啟動的資訊與詳細說明,請參閱星三角與固態啟動器應用指南。

已發佈 2016年9月19日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 三角形接法與星形-三角形接法的內部比較