Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

提升敏捷性以應對不確定性:為何以專案為基礎的思維模式對製造業成功至關重要

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
提升敏捷性以應對不確定性:為何以專案為基礎的思維模式對製造業成功至關重要 hero image

當今世界,無論是在製造業領域還是更廣泛的社會經濟環境中,都可以用四個主導力量來描述:波動性、不確定性、複雜性和模糊性。在我們目前正在經歷的這種前所未有的時代,很容易認為這些力量是我們環境所特有的。實際上,它們一直存在,只是在當前環境中的可見影響比以往更為明顯。

我們預期,這種可見性只會持續增強。新興的地緣政治風險與貿易爭端;日益複雜且看似將進一步調整的供應鏈運作;製造業運營中朝向更高可持續性與道德實踐的趨勢:這些僅是未來幾年及數十年間將發揮作用的部分因素。綜合起來,它們能夠在各個層面的採購、生產、貿易與物流產生深遠影響。

對於希望在這種環境中前行的製造商,我們建議:期盼更高的可預測性與簡單性,但同時要為動盪且不斷變化的現實做好準備。

然而,變革也帶來機遇——至少對某些人而言如此。向數位世界的明顯轉變,以及隨之而來的行為變化,將孕育新的商業模式,同時淘汰那些無法承受變革浪潮的模式。為了順應潮流,當今的製造商需要思考敏捷性,並特別考慮對其運營與交付採取「專案導向」的方法。

心態很重要

過去,製造業營運以生產單一產品或一系列產品為中心。可以理解的是,所有投資和開發活動都專注於流程改善,以便在更短時間內以更低成本生產更多這些產品。當邊際報酬遞減法則開始發揮作用時,能夠在最低門檻下保持獲利的製造商將得以生存並能夠再投資,為更高的生產力和利潤創造良性回饋循環。

但現在,大量生產更多單位已經不夠了。今天的製造商需要更加了解市場需求,而正如我們最近所見,市場需求可能會快速且劇烈地變化。未能適應——例如在需求消散後繼續生產,或在面對新的需求激增時猶豫是否擴大生產——會讓製造商面臨重大成本和錯失機會。

製造業的適應性意味著引入更靈活和流動的結構,以因應不斷變化的環境和市場條件。重點不再是產品產量,而是結合企業內部多樣化的技能與能力,以實現特定的最終目標。本質上,就是採用以專案為導向的思維模式。

成為以專案為基礎的製造商,需要在整個生產週期的營運中建立敏捷性。這涵蓋多個領域,包括靈活且易於重新配置的機械設備、流動的團隊結構與流程以按需獲取技能,以及能夠連接合作夥伴和供應鏈網絡進行資訊共享的適應能力。

為接下來的挑戰做好準備

要做好面向未來的準備,製造商應該具備五個特徵:

1. 建立連結

沒有製造商可以孤立思考或運作。與供應商、服務提供商和客戶建立連結是必不可少的。這在技術層面上體現為安全、可互操作的機械設備和整合的供應鏈營運,同時也在營運和生態系統層面透過流程協調和資訊共享來實現。

2. 精益運作

順暢運行的供應鏈需要清除摩擦和瓶頸。採用更精益的結構,既能運用數位化推動因素,又能採用新的工作方式(如遠端營運),是更快達成預期成果的重要環節。大多數製造商已經實施了工作流程管理;下一步是增加虛擬助理和RPA等功能,使流程更加流暢和可重複。

3. 強化而非拆除

認為現代化意味著從零開始是錯誤的想法。製造商通常在機械設備和IT方面已經進行了大量投資,應該尋求維護仍在創造價值的資產,並掌握定義其優勢的現有知識。因此,方法是擴展和延伸現有資產,而不是拆除和替換,以獲得更快應對不斷變化的全球動態和需求的敏捷性。最重要的是,這使他們能夠識別過時的系統,並將投資重點放在這些領域以限制風險。

4. 適應新數據

製造系統在其營運過程中產生大量數據,從設備性能到庫存和客戶訂單數據不等。對變化做出回應使製造商能夠基於即時資訊對生產採取預測性 和 糾正性方法。

5. 保持人性化

一個普遍存在且極具破壞性的說法不斷被延續,即數位化是要用機器取代人力。事實並非如此;而是要讓人機以最高效 和 最具生產力的方式協同工作。製造商可以透過提升創造力和模式識別等人類技能、增加數據科學和設計等非傳統技能、透過AR/VR等技術開發新技能,以及捕捉和匯集群體專業知識來增強對人才的運用。

製造商如何降低供應風險,以因應不斷變化的消費者需求

部落格:製造商如何降低供應風險以滿足不斷變化的消費者需求。

從實體到數位

傳統上,產品開發被分為不同部門,並採用順序性流程。在不確定且多變的製造環境中,競爭力的關鍵在於於製造營運中培養更高效率與更精簡結構。顯然,這無法在孤立且缺乏連結的生產環境中實現。

那些已經展開數位轉型旅程並朝向靈活性邁進的公司,很可能會看到縮短上市時間的效益,並在適應未來幾年將出現的變化時,處於更有利的位置。

已發佈 2020年5月25日

主題: Management Perspectives

Mike Loughran
Mike Loughran
Intelligent Devices, Software & Control Business Manager – North Region, EMEA, and CTO UK & Ireland
Mike has a passion for working with companies to help them unlock the benefits of digital manufacturing, and is the Connected Enterprise ambassador. Throughout his career, he has worked with both large and small manufacturing companies to advise and help set their automation strategy in order to help them achieve their productivity and sustainability goals through smarter use of technology.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 提升敏捷性以因應不確定性