Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

實現現代油田的策略

油田現代化十大建議

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
female engineer on walkie talkie in work field

石油與天然氣產業正站在關鍵十字路口:老化的基礎設施、產量下滑與成本上升正威脅著獲利能力,同時氣候壓力也迫使產業必須推動永續創新。油田營運商如何實現此目標?

兆元現代化改革勢在必行

石油與天然氣產業正因技術進步而經歷快速轉型。自動化、電力與數位系統正處於這場現代化改革的核心,為提升效率、安全性與環境永續性帶來巨大潛力。

然而,在陸上油田導入這些攸關營運的關鍵系統,亦伴隨一系列獨特的挑戰與對應建議。

研究顯示,全球陸上油田設施涵蓋從全新廠區到超過70年歷史的老舊基礎設施,狀況差異極大。許多營運設施的平均年齡可能在30到50年之間。為了讓這些工廠現代化並優化產量,必須解決的首要挑戰是:

  • 生產率下降:油藏日漸成熟及地質條件本身的複雜性,導致開採效率持續下滑。
  • 老化的基礎設施:許多老舊基礎設施已超出原設計壽命,不僅效能下降,也更容易發生故障並暴露於網路攻擊風險之中。
  • 高維護負擔:各式異質平台與老化資產使得維護工作頻繁且成本高昂,進而影響營運穩定性與獲利能力。
  • 大量非結構化資料:大量異質且缺乏標準格式的資料累積,阻礙有效分析與明智決策的推動。
  • 營運成本增加:耗材價格上漲、勞動力短缺和維護支出導致營運費用不斷上漲。
  • 安全和環境風險:開採作業本身即具高度風險,若再加上老舊基礎設施,將進一步加劇安全與環境層面的隱憂。 

數位化油田

數位油田運用現代技術,如開放式控制系統、電氣化、人工智慧(AI),以及現場與雲端物聯網(IoT),以提升整體營運效能。這使企業能即時掌握與分析資料,更有效地監控與管理油田作業。透過自動化日常作業並強化決策能力,有助於提升效率、降低成本並減少停機時間。

儘管這些技術對實現永續且具獲利能力的生產至關重要,研究指出,幾乎所有能源公司皆已在不同業務領域展開數位化專案,但「其中有70%仍停留在試點階段,尚未全面推行。」 (McKinsey)

實現現代油田:策略框架

為因應這些挑戰並實現長期永續發展,建立一套有系統的現代化策略至關重要。該策略包括以下關鍵要素:

  • 考量舊有基礎設施與整合:要順利將老舊基礎設施與現代自動化技術整合,制定明確的轉換策略至關重要。這包括評估現有設備與流程、找出現代化的機會,並制定一套順暢整合的藍圖。優先汰換或升級過時系統至關重要,同時亦需將舊有系統與現代自動化平台有效銜接。採用以價值為導向的轉換方法,可透過分階段執行的方式,有效降低轉型過程中的生產停機風險。
  • 打造具擴展性與彈性的架構:為了適應未來的擴展和不斷發展的技術,採用模組化和開放系統的方法至關重要。需要一套策略,能縮短部署時間並採用標準化元件,以釋放未來成長潛力。透過採用開放、可擴展且安全的架構,自動化解決方案可整合既有成熟資產與現代多井墊設施,包括各類增進採油效率的方法所需的系統與設備。
  • 導入電氣化:產業普遍認知,減排不僅是目前營運的一部分,更是未來持續經營的必要成本。從以燃氣渦輪與柴油發電作為「主要動力來源」轉型為可接軌電網的電氣化模式,需投入資本支出,並提升天然氣外運能力,例如強化管線基礎設施。評估設備可用性也很重要。混合電力系統、微電網、預製電力機房及變頻器(VFD)等技術的進展,能有效支援此轉型過程。
  • 採用智慧型儀表與資料蒐集系統:為克服類比儀表的限制並導入智慧型數位感測器,須評估現有基礎設施,並明確訂定現代化轉型的目標。評估儀表的性能診斷能力並規劃與數位系統的相容性,是推動轉型的關鍵步驟。導入振動監測感測器與先進的條件式監控測量方案,有助於實現即時可用的資料能力。
  • 利用遠端操作和遙測:為因應舊有系統整合困難、連線品質不佳與儀表設備不足等挑戰,導入邊緣運算與邊緣至雲端系統可實現遠端監控的目標。利用整合式平台進行監控和控制,以及支援docker的遠端終端機裝置(RTU),可提高營運效率。
  • 導入進階分析技術:透過導入數位分身與進階分析技術,能深入掌握流程指標、優化營運績效,並預測資產故障風險。現代化的邊緣閉環控制與優化技術,以及AI驅動的監控平台,正在為成熟油田帶來全新價值。
  • 資料管理與資料驅動的智慧行動:有效的資料管理需具備取得相關背景資料、多系統整合能力,以及資料可取用性。在營運技術(OT)與資訊技術(IT)之間建立統一的資料流至關重要。透過建立堅實的資料基礎層,並藉由企業級IIoT平台、生產資料管理系統與績效預測平台實現連網營運,可大幅強化以資料為基礎的決策能力。
  • 制定資安策略:為油田作業因應資安威脅做好準備,是當務之急。需依循NIST架構,維護完整的資產清單,並落實可執行的風險與弱點管理措施,依優先順序執行。利用嵌入資安職能的OT系統,並採用行為分析和機器學習進行威脅偵測,將能加強安全措施。
  • 人力發展計畫:McKinsey指出,:「新技術要求員工培養新技能、採用新流程,並改變長期以來的工作模式。」為有效培訓現有員工並吸引具技術專長的新人才,須透過完善的培訓計畫,賦能現有人力並積極培育新進人員。運用以使用者為中心的HMI設計、擴增實境(AR)技術與遠端專家支援工具,可提升學習成效與作業效率。
  • 以永續發展為優先:要將環境影響降至最低並優先考量永續發展,需制定一套前瞻性的藍圖,用以衡量績效、優化流程並監督營運。導入高效節能的自動化解決方案、能源管理平台、精準的碳排量監測與誤差量測系統,以及碳盤查平台,將有助於推動永續發展目標的實現。

賦能技術

要有效推動油田現代化,善用洛克威爾自動化與Sensia™的技術與服務,有助於實現卓越營運。根據現有基礎設施或未來井墊需求,導入智慧裝置、AI驅動模型及其他數位技術,可實現條件式監控、即時資產故障預測與更完善的資產監控。

透過採用Allen-Bradley®控制系統,企業可強化自動化能力,並升級或取代老舊系統。PlantPAx®分散式控制系統簡化操作並提高安全性,同時提供一個具有進階分析和改進網路基礎設施的平台。資安應用程式還可設計用來偵測和減輕網路威脅。

FactoryTalk®軟體套件提供強大的資料管理解決方案,能促進資料的無縫整合與存取,符合建立營運技術(OT)與資訊技術(IT)統一資料流的最佳實務建議。透過邊緣端的AI資料解決方案,例如FactoryTalk® LogixAI®與FactoryTalk® Guardian AI™,可在故障發生前即預測潛在問題,將AI的力量交到操作人員手中。要在邊緣端啟用這些平台,需搭配合適的邊緣設備。Sensia推出的QRATE HCC2超融合控制器可在全球最嚴苛的環境中,提供領先業界的邊緣運算效能。

這些技術不僅能解決產業當前面臨的挑戰,同時也符合現代化轉型的最佳實務建議。

為什麼是現在?

陸上油田現代化是一個需要整體策略的轉型過程。隨著石油和天然氣面臨基礎設施老化、生產率下降和營運成本上升等挑戰,企業需要創新和可行的解決方案,使油田達到現代標準和產量水準。採用自動化、人工智慧和物聯網等先進技術可顯著提高效率和安全性。

將資料驅動的優化列為優先事項,有助於做出明智決策,實現即時監控與預測性維護,從而降低成本並延長資產壽命。在現代化轉型中,永續性亦須成為核心考量,因為整個產業正面臨降低排放與減少環境衝擊的壓力。採用永續作業模式、推動電氣化轉型及導入高效節能解決方案,將有助於提升企業聲譽與利害關係人的信任。

最終,成功的現代化轉型仰賴持續精進與創新精神,培養組織的適應力,並投入人力培訓,以在不斷變動的市場環境中實現長期永續發展。

與洛克威爾自動化和Sensia攜手,開啟您的現代化轉型之旅。我們在技術與產業經驗方面的優勢,將協助您縮短「首次出油」與「首次供氣」的時間,並建立和引導通往成功的藍圖。

已發佈 2025年6月3日

主題: Accelerate Digital Transformation Empower People Build Resilience Optimize Production Drive Sustainability Artificial intelligence Digital Transformation Oil & Gas Packaged Solutions Motor Control FactoryTalk DataMosaix PlantPAx

William Roberts
William Roberts
北美 Rockwell Automation 油氣產業經理
Bill 在油氣與製程產業已有25年的經驗,過去8年來一直支援 Rockwell Automation 北美的油氣銷售團隊。Bill 目前的重點是協助客戶自動化與數位化業務,以改善循環時間、解決營運需求並降低成本。Bill 畢業於德州農工大學,並取得德州休士頓浸信會大學的MBA學位。
聯絡方式:
了解更多資訊
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 實現現代油田的策略
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose