Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

如何處理工業環境中的互通性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
如何處理工業環境中的互通性 hero image

關於工業物聯網(IIoT)與工業革命的關聯,已有大量文獻探討。

我上一篇文章也討論了其主要挑戰和困難。然而,較少被討論的是在工業環境中實現設備連接的技術層面。事實上,簡易的互操作性與連接性對於實現完整且順暢的整合至關重要。

在過去,要實現直接通信並非易事,例如在感測器與分析流程行為的資訊系統之間建立直接通信。

典型的工業架構

大型工業自動化系統的典型架構由三個層次組成——感測器與簡單裝置層(例如馬達啟動器或電子過載繼電器)、包含PLC、操作員面板或智慧型馬達驅動器的控制層,以及資訊系統層。

每個層次對於交換資料量、速度與確定性有不同的需求。以往的方法會針對這些不同需求,特別是在底層兩個層次,採用專用網路來解決。

此外,每個大型技術供應商都會根據自身偏好推薦一種整合方法。因此,在現有工業應用中,我們會遇到許多不同的資料網路與通訊協定。如此設計與實施的系統,其互通性與可擴展性,對所有系統整合商及這些解決方案的擁有者而言,現在是,且在很長一段時間內都將是一場噩夢。

即使在工業4.0與IIoT出現之前,這種情況就已經無法持續。該如何解決這個問題?

理想情況下,我們希望能有一種類似資訊與辦公系統多年來已存在的解決方案——乙太網。乙太網本身一直被視為一項標準(實際上是一系列標準,如下所述),但由於其特性(本質上為非確定性、不支援即時訊息傳遞、價格相對較高等),長期以來被認為不適合工業環境。

然而,隨著新技術的導入(特別是智慧型交換器)、網路拓撲的變化(從樹狀拓撲轉為星狀拓撲)、全雙工通訊、更高的傳輸速率,以及乙太網技術價格隨時間整體下降等因素,使乙太網成為一個有趣的解決方案,也可用於工業自動化系統底層兩個層次的通訊。

乙太網、未修改乙太網、EtherNet/IP 及工業環境中的互操作性

在我們討論乙太網於工業應用中的使用之前,應先解釋什麼是乙太網。

嚴格來說,乙太網是由 IEEE 802.3 標準所定義,代表開放系統互連(OSI)模型中兩個底層(實體層與資料鏈結層)的實作。在工業實務中,金屬雙絞線或光纖連結多用作實體媒介。

廣義而言,乙太網通常被理解為允許連接至網際網路的技術,包括網路層與傳輸層的所有協定,特別是 IP、傳輸控制通訊協定(TCP)及 UDP 協定。 

乙太網在工業環境中日益受到重視的原因已如上所述。然而,乙太網於工業自動化應用中的關鍵缺點,即缺乏即時資料傳輸支援及非確定性,尚未完全解決。

三種解決方案

因此,人們尋求解決方案來滿足這些工業應用的需求。一般來說,我們今天有三種這樣的解決方案。由於篇幅有限,我們無法深入細節,但我們可以先說明,只有一種解決方案,在文獻中稱為「未修改的乙太網」,是在不對乙太網標準和更高層的傳輸控制通訊協定/IP及UDP協定進行任何修改的情況下使用的。

其他兩種解決方案則需要對標準協定甚至硬體進行修改和擴展。

只有基於未修改乙太網的工業環境數據交換標準,才不需要任何基礎設施變更(即特殊交換器、路由器等),可以簡單地與其他現有協定共存,最重要的是,就IIoT而言,允許順暢的整合和互操作性。

完全基於未修改乙太網原則的少數標準之一是EtherNet/IP™。EtherNet/IP™是由開放式 DeviceNet 廠商協會管理的開放標準。

我們是該協會的創始成員,並長期受益於EtherNet/IP™。這項技術也是我們稱為Connected Enterprise®的工業自動化全面數位化解決方案的基石,該解決方案也因EtherNet/IP™的優勢而成為理想的IIoT解決方案。

已發佈 2019年10月23日


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Director of Research & Development, Rockwell Automation
聯絡方式:
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 如何處理工業環境中的互通性
本網站的內容為使用人工智慧(AI)翻譯且未經人工審核或編輯。內容可能包含錯誤或不準確之處且僅以「現況」提供,不提供任何形式的保證。英文版本內容為的官方文本為英文版本。
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose