Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

系統整合商如何打造更智慧的電氣控制系統

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
手握著內含大腦的燈泡

工業公司期望能夠全面掌握新建或升級工廠的各個層面,包括其電氣控制系統。現在,系統整合商正面臨協助連接這些系統並使其即時數據可供工作人員存取的壓力。

但傳統的電氣控制系統不易整合進連網作業中。這些硬接線系統通常獨立於工廠的過程控制系統存在。而且其數據往往僅能在電氣室或變電站取得,這意味著工作人員必須進入潛在危險區域才能存取。

面對這些挑戰,越來越多系統整合商選擇採用智能封裝電源解決方案。這些系統提供最先進的數位技術,可與工廠的過程控制解決方案整合,將兩者統一於單一架構中。它也能提供客戶所需的電氣系統資訊存取,為終端用戶與整合商帶來深遠的商業效益。

對終端用戶:更智能的系統

根據ARC諮詢集團的研究,約三分之二的新工廠在其整體電氣系統中使用智能設備。將所有這些設備數位整合,可讓終端用戶獲取如故障、運行狀態、警報與事件等資訊。

這些資訊有助於工作人員更快識別問題發生的地點、時間及原因,從而更迅速地解決問題。這包括觀察電力品質問題及能源強度意外上升的能力。對電氣系統的可視化也有助於工作人員及早發現問題,防止其進一步傳遞至控制系統。例如,不均勻的配電系統負載可能會導致催化轉換器上的風扇停機。

獲得交付智能電力與電氣系統的能力,能為系統整合商開啟新專案及新商機的大門。

網路化系統也可以利用對電氣系統的遠端存取來提升安全性。工作人員可以從遠端電腦或行動裝置存取電氣系統資訊,甚至開啟 和 關閉斷路器,而無需進入高壓變電站。

對系統整合商而言:更快速、更優質的整合

傳統上,系統整合商必須為每個電氣控制系統開發客製化程式。不過,部分智慧型封裝電力系統包含標準、預建的面板,系統整合商可於不同專案間重複使用。這有助於減少程式設計需求並加快整合時程。

合適的技術供應商也能協助系統整合商確保來自智慧型電氣裝置(IED)的資料能以客戶所需速度傳遞。透過如 IEC-61850 和 EtherNet/IP 等通訊協定,以及與舊有網路的介面,供應商可連接所有 IED 並提供設備與運作狀態的即時資訊存取。

部分供應商甚至制定了效能指導原則,以協助在系統建置前辨識不同系統的效能表現。這有助於系統整合商縮短設計 和 測試時程。

智慧商業模式

系統整合商在協助工業客戶實現更高連結性與資料驅動方面扮演關鍵角色。能夠可靠且具成本效益地為客戶提供優化營運所需資訊存取的整合商,將最為成功。具備交付智慧型電力與電氣系統能力,能為系統整合商開啟新專案及新商機。

Rockwell Automation 可透過提供統一電氣與製程控制並釋放即時電氣控制系統資料價值的智慧型封裝電力系統,協助系統整合商取得競爭優勢。更多有關智慧型封裝電力的資訊,請參閱這裡。

已發佈 2018年7月30日


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 系統整合商如何打造更智慧的電氣控制系統