Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

如何利用接觸器 節省面板設計的費用?

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
如何利用接觸器 節省面板設計的費用? hero image

工程設計人員。安裝人員。大型電源供應器。大型變壓器。巨型面板。為電子設備提供電力的龐大能量。

當您在考慮這份清單時,如果您寧願把錢花在其他地方,您面板的價格是否會增加?

當您在思考降低成本時,您可能會想到減少佈線,或是以更快的速度進行安裝和測試。當您在嘗試節省金錢時,「接觸器」很有可能不是最先考慮的事項。

然而,今日現代化接觸器的設計,目的就是為了降低成本,因此您應該在嘗試降低面板的成本時將其納入考量。不過,一個接觸器到底可以為您節省多少金錢?現代化接觸器在設計時加入許多功能,可以讓您徹底精簡預算。

通用線圈

現代化接觸器提供的第一個功能,就是可以廣泛使用的通用型電子線圈。一般而言,接觸器具備交流或直流電源的線圈。

為了設計面板,您需要搜尋大量的產品零件號碼,配合您應用的特定需求找出適合的線圈。對於每個必要的接觸器,您都需要花費寶貴的時間,檢查眾多具有不同交流或直流電源、赫茲(Hz)範圍及電壓範圍的線圈。

如今,現代化接觸器已經不再使用交流或直流電源操作的傳統線圈。全新可廣泛使用的通用型電子線圈,一個線圈便同時具有交流和直流電源的功能。這些線圈也能夠應付更大的電壓範圍。

這表示現代化接觸器的其中一個新線圈,即可涵蓋眾多傳統線圈的功率和電壓範圍。您只需要查看涵蓋傳統線圈的少數選擇,而不需要搜尋大量零件編號,從中找出符合您規格的產品,因此可以節省設計時間和人力成本。

相較於傳統線圈,新型線圈不僅可以減少零件數量,使用的線圈數量也更少。事實上,與舊型接觸器相比,現代化接觸器對功耗的需求平均減少40%。隨時間可以節省大量的用電成本,特別是大量使用接觸器時。

與舊型接觸器相比,現代化接觸器對功耗的需求平均減少40%。

由於可廣泛使用的通用型電子線圈耗能較少,因此支援接觸器的其他電子設備也可以降低成本。例如,控制變壓器和電源供應器的尺寸可以縮減,因為不再需要大型控制變壓器和大型電源供應器,即可支援高能源效率的線圈。

體積小,重量輕

相較於舊型接觸器,現代化接觸器第二個節省成本的特色,就是體積小且重量輕。現代化接觸器較舊型產品平均寬度減少25%、重量減輕50%。這種尺寸縮減可以大幅節省面板空間,而且不僅是接觸器,現在還可以配合接觸器使用較小型的控制變壓器和電源供應器。

隨著尺寸縮減,可以使用更小型的面板,因此能夠節省大量成本。此外,接觸器重量更輕,可以讓運送和安裝更加方便,費用更為低廉。體積龐大的接觸器要使用起重機和大型機器搬運,更小更輕的接觸器反而可以輕鬆移動和安裝。

認證範圍擴大

現代化接觸器的第三個特點是認證範圍擴大,相同的產品可以在全球進行認證。一般而言,在購買接觸器時,您必須花時間瞭解哪些產品通過全球特定地區的認證。

一種產品可以通過一個地區的認證,但無法通過全球認證,因此全球不同地區必須使用不同的產品。如今,現代化接觸器已獲得全球認證,因此可以確保簡化產品選擇,讓您能夠在選擇接觸器的設計階段節省人力成本。

想要降低面板的成本?下次考慮降低成本的方法時,可以稍做改變,考慮使用現代化接觸器,讓您持續大幅節省人力、空間和能源方面成本。

已發佈 2018年5月2日


Hannah M. Schermerhorn
Hannah M. Schermerhorn
Marketing Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 如何利用接觸器 節省面板設計的費用?