Loading
部落格 | 軟體
Recent ActivityRecent Activity

3GPP的5G Release 17與工業職場

5G技術領域的令人振奮進展

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一位工程師在近未來工廠、倉庫中使用平板電腦檢查機器資訊

您準備好迎接5G技術領域的激動人心消息了嗎?來自3GPP(負責制定5G規範的組織)的最新發布版本帶來了一些重大變化,必將提升工業工作場所的體驗。Release 17自2022年10月發布以來,專注於增強mmWave頻譜,這是3GPP使用的重要頻寬。 這不是一個小升級-此次更新比以前的版本增加了約1 / 5的頻譜使用,這意味著數據容量的大幅增加。

什麼是mmWave?

但讓我們先退一步-您可能想知道mmWave到底是什麼?簡而言之,它是24GHz~300GHz範圍內的頻段。Release 17增強了mmWave頻譜,稱為FR2-2,使用52.6~71GHz範圍。這意味著5G網絡將能夠處理更多數據,對於依賴閃電般快速網絡速度的任何人來說都是好消息。

此次更新最令人興奮的事情之一是mmWave頻譜位於頻譜的較高部分,這限制了其使用範圍較近。但不要被這點誤導-在波束成形技術的幫助下,與標準的3.5GHz範圍相比,範圍容量顯著增加。波束成形可以通過多種方式提升覆蓋範圍、網絡效率並減少干擾,使5G網絡比以往更加可靠。

頻段數量與數據容量有什麼關係?

將頻率想像成有線電視頻道,它全天候提供視頻(將視頻視為數據)。如果您添加另一個頻率,您就是在添加幾個不同的有線電視頻道,並顯著增加傳輸的數據量。

這將增加多少頻寬,可以傳輸多少數據?

那麼,我們談論的是多少數據呢?FR2-2更新增加了近18GHz的新頻寬,這是一個顯著的增加。由於頻寬在可用高頻範圍內,它非常適合體育場、碼頭、火車站和大型工廠車間等場所。FR2-2 5G NR規範為需要超低延遲和超高吞吐量的用例提供了增強功能。這意味著它包括頻分雙工(FDD)和時分雙工(TDD)操作、對大規模MIMO(多輸入多輸出)天線陣列的支持、波束成形和波束跟踪等功能。它還支持多種接入技術,如正交頻分多址(OFDMA)和非正交多址(NOMA)。

AGV如何自然適合更高的mmWave頻譜技術?

更高mmWave頻譜技術最令人興奮的用例之一是自主導引車輛(AGV)。由於車輛本身完成大量控制,AGV需要大量的工程設計、調試和維護工作。通過創建低延遲數據路徑,大部分控制可以在外部完成,使AGV更加靈活且具有成本效益。AGV通常行駛的距離在mmWave天線的範圍內,可以協調切換以允許長距離切換。

所以,就是這樣-3GPP的最新發布版本將徹底改變5G技術世界,特別是在工業工作場所的mmWave增強方面。通過FR2-2更新,我們可以期待更快的網絡速度、更可靠的網絡以及像AGV這樣令人興奮的用例。這是一個勇敢的新世界,我們迫不及待地想看看接下來會發生什麼!

想要更多關於5G的信息? 查看我們關於工廠5G的白皮書。

已發佈 2023年8月14日

主題: Software Evolution

Rob Lodesky
Rob Lodesky
關鍵客戶經理,HMS Networks
Rob 在 HMS Industrial Networks 已經工作9年,目前擔任關鍵客戶經理。Rob 自2005年以來在自動化和工業通訊產業中擔任過各種職務。
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 3GPP的5G Release 17與工業職場