Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

雨季來臨,但暴雨逕流回收計畫在哪裡?

地方政府需要制定有效收集、儲存及處理雨水的計劃。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
污水處理廠

雨水回收,即收集雨水的做法,已經持續了數個世紀,其目標是減少處理水的消耗並提升可持續經營的努力。

如今,隨著城市和人口的增長,對更好管理雨水的興趣日益增加。政府長期以來都明白,必須實現負責任的水資源管理,才能滿足人口增長的需求。

到目前為止,我們已經設法滿足美國的需求,但隨著超過320000000人口,需求正在增加,雨水回收產業也在成長。

隨著地方政府實施法規和規則來管理、收集及保護其雨水,像我們這樣的公司越來越常被要求協助市政當局優化其基礎設施,以提升雨水回收效率。

例如,一些城市實際上已經禁止在私人財產上的儲存容器中收集雨水。當雨水在該城市降落時,該城市主張從天空降下的水屬於他們。

在其他城市,則要求適當的景觀設計以防止雨水逕流。對於景觀選擇無法達到可接受地下水補充水平的業主,可能會被處以罰款。

我們該把它放在哪裡?

當市政當局希望提升雨水容量時,另一個問題隨之而來:我們該將收集到的水儲存在哪裡?

地面儲存選項通常需要大量土地,且容易受到環境影響。

地下儲水或含水層補注則是另一個選項,但也有其自身的複雜問題,包括鹽水入侵、注入及抽升成本等。

未來發展方向?

各級政府正透過投資先進水處理及回收技術的水資源基礎設施來採取行動。

大型市政當局正以專注於廢水處理、用於補充現有地上及地下儲水地點的飲用水項目引領潮流。

然而,若能直接從源頭收集更多雨水,則處理成本的降低可能會帶來更快的投資回報。

在2017年及以後,持續關注能實現雨水回收、儲存與處理的基礎設施,對於致力於為不斷增長人口提供潔淨水源的城市而言將至關重要。

此外,針對水資源所有權在跨區域及流域界線上的適用性,開始進行必要且艱難的討論也同樣重要。

想進一步了解雨水回收資訊嗎?請造訪我們的市政廢水處理頁面或聯繫我們。

已發佈 2017年10月4日

主題: Water Wastewater

Bret Young
Bret Young
Area Manager, Power Control, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 雨季來臨,但暴雨徑流回收計劃在哪裡?