為您推薦
當您致力於改善流程時,有些好處是顯而易見的——有些則不然。在評估新系統的總價值時,那些「隱藏」的好處不容忽視。在最近與一家全球飲料生產商的專案中,正是這些好處帶來了一些額外的收益。
這個專案的起因是這家全球飲料公司的碳酸飲料銷量增加,對其中一個糖漿製造工廠跟上需求的能力構成挑戰。該工廠需要擴大產能,並獲得更多靈活性。
為了應對這些挑戰,他們與Rockwell Automation和McEnery Automation合作,導入了PlantPAx現代化分散式控制系統 (DCS)。
該系統如承諾般交付成果:它提升了重複性和配方一致性,並大幅提高了產能且消除了瓶頸。該解決方案讓員工更容易移動產品並在第一次就做對事情。
瓶頸:成為過去式
我所遇到的每個生產區域都有一些固有的限制和瓶頸潛在可能。對於操作員或經理來說,沒有什麼比日復一日地忍受這些瓶頸和限制更令人沮喪的了。
在這個特殊案例中,生產瓶頸是由幾個因素造成的,而我們的新系統能夠消除這些因素。例如,由於配方管理已經自動化,流程干預大幅減少,操作員不再需要手動輸入配方——消除了出錯的可能性。此外,新系統的佈局將原料移至更靠近混合器的位置,使運輸更安全、更便利。
這些變化帶來了:
- 更高的產能
- 更高品質的批次
- 批次間更大的一致性
- 減少運輸過程中損壞原料的可能性
- 減少員工在運輸原料時受傷的可能性
雖然我們完全預期產能、品質和一致性會改善,但對我來說,最後兩個好處突顯了專案的額外隱藏價值。原料處理得越少,對最終產品和員工越有利。
更多我們想要的,更少我們不想要的
隨著時間推移,員工很常會調整他們的流程以適應系統參數——意思是即使這意味著要多走20步,他們也會完成工作,因為這就是工廠中機器佈局的運作方式。
那些步數、那些重物搬運,都會累積起來。更好的佈局、更好的流程設計、更好的技術,都有助於減少我們不希望發生的所有事情:產品變異性、流程不一致,甚至員工受傷的可能性。
由於在配方管理、流程干預和原料運輸上花費的時間減少,這些操作員可以自由地專注於其他增值工作。本質上:用更少的設備和操作員參與製造出更多優質產品。這意味著工廠能夠更好地跟上全球需求。
已發佈 2020年4月13日