Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

Givaudan 合作夥伴在現代化分散式控制系統 (DCS) 遷移中獲得豐碩成果

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Givaudan 合作夥伴在現代化分散式控制系統 (DCS) 遷移中獲得豐碩成果 hero image

如果分散式控制系統(DCS)能夠在悠閒的停機期間遷移到新解決方案,那不是很好嗎?

確實如此,但這種夢幻般的情境幾乎從未發生,因此大多數現實世界的遷移都充滿了複雜的切換和整合任務、緊迫的時程表–更不用說混亂和壓力。

面對日益增加的DCS故障和在eBay上購買替換零件的情況,奇華頓與Automated Control Concepts, Inc(ACC),Rockwell自動化解決方案合作夥伴,合作在其位於新澤西州東漢諾威的食品香料工廠更換老化的DCS和其他組件。

作為全球最大的香草香料和全天然成分製造商,關鍵在於他們還需要在不停機或不損失生產的情況下完成遷移,因此必須在幾個週末內完成。

決定已經做出,在2014年幾個週末期間,無縫過渡到新的PlantPAx DCS。

新香料基礎設施

奇華頓員工希望新的控制系統能夠像舊系統一樣運作,維持現有點位並重複使用現場配線與現場設備。

工廠的新控制系統與網路由四個主要製程區域組成,擁有3800個I/O點。

這些區域包括大型與小型蒸餾區、香料濃縮與錐形萃取、混合槽與調配槽、專用香草萃取設備,以及具有高度自動化序列的香草烘焙/乾燥應用。

為了服務這些應用,新的控制系統與網路包含五個PlantPAx控制器、人機介面軟體、歷史資料軟體,以及基於網頁的製造商業智慧解決方案。

該應用的Windows伺服器環境也使用VMware元件。

此外,透過將現有機櫃與新製作的Flex I/O模組子面板結合,重複使用了多個I/O面板。

工廠的新顯示設備包括三個從現有工作站改裝的精簡型用戶端、一台ACP ThinManager終端伺服器、另一台用於香草處理的精簡型用戶端,以及一台工程工作站。

所有這些設備皆透過冗餘多模光纖網路連接,包含兩台主要Stratix交換器,以及用於馬達控制中心(MCC)和電磁閥面板的並行設備級環網。

此次遷移也包括將新系統的人機介面顯示從多色切換為灰階。 雖然一開始有些猶豫,但當員工看到不再需要編寫程式碼,只需勾選方塊時,他們很快就接受了。

遷移分階段於可用的長週末進行,總共進行了五次短暫切換,每次約400~800個I/O。 

每次切換前,會安裝並測試乙太網,修復與更換故障儀器,最後完成操作員與技術人員訓練。

最終,奇華頓獲得了如同其產品般甜美的成果,一次無縫的DCS遷移提前完成。

了解更多關於Rockwell自動化 PlantPAx 現代化分散式控制系統 (DCS) 的資訊。

奇華頓於喬治亞州亞特蘭大的 製程解決方案用戶組(PSUG) 發表「無生產時間損失的無縫DCS遷移」。

本部落格內容取材自Control編輯團隊的 文章 。

已發佈 2017年6月28日

主題: Food & Beverage

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
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
  5. Chevron LeftChevron Left Givaudan 合作夥伴在現代化分散式控制系統 (DCS) 遷移中獲得豐碩成果