Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

透過營運智慧獲得更豐富的生產關鍵績效指標全貌

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
透過營運智慧獲得更豐富的生產關鍵績效指標全貌 hero image

如果您的操作員只需將手機對準機器,就能看到該機器相對於關鍵績效指標(關鍵績效指標)的表現如何,會是什麼情況?

或者,如果您能在生產線產生品質缺陷之前就收到警報,又會如何?

這些並非需要思考的未來或理論情境。工業公司長期以來一直難以了解工廠內部和跨工廠的績效表現。針對這些挑戰,企業營運智慧是前進的道路。這是一種在產品、生產線、工廠、系統和班次之間建立一致關鍵績效指標的方法。

這些新的工業物聯網解決方案可以幫助您組織中任何層級的工作人員更好地追蹤生產績效。它們還可以幫助您降低營運成本,並在資產利用率、生產效率、勞動力績效和能源使用等領域改善您的成果。

從複雜環境中獲得清晰洞察

許多公司認為企業營運智慧的主要障礙,是目前大多數生產設施中存在的來自不同供應商的不同技術所構成的多元生態系統。統一來自這些不同資產的數據以了解生產績效是一項複雜的工作,通常需要IT專業人員等具備特殊技能的人員。

而且通常在數據整合後,只能進行基本的關鍵績效指標報告。

例如,工廠經理和生產主管可能會收到每週或每月的報告。但這些報告只提供某個時間點的快照。它們不允許工作人員即時查看生產線、機器或工廠的表現。它們也不允許工作人員深入挖掘數據,以找出產量、品質或能源問題的根本原因。

企業營運智慧解決方案大幅改善了您監控設施生產績效的方式。

通過統一來自您已安裝的不同設備、資產和系統的數據,該解決方案提供關鍵績效指標的即時監控。這些洞察在工廠、班次和產品之間保持一致。而且它們可以客製化,因此不同的工作人員可以看到 – 並回應 – 與他們相關的關鍵績效指標。

您今天就能做出的改變

世界各地的公司已經在使用企業營運智慧解決方案來創造更具競爭力的營運。

例如,一家大型食品飲料生產商正在其數十個製造廠使用此解決方案。儘管系統眾多,工作人員現在可以基於角色存取即時標準化關鍵績效指標和資訊。結果如何?該公司的工廠生產力提高了5~8%。

這個使用案例完美展示了企業營運智慧解決方案如何為您的營運帶來即時價值。

該解決方案不需要基礎設施大改造。它可以與您現有的系統配合使用,為您提供所需的即時監控,例如資產利用率、生產效率、勞動力關鍵績效指標和能源使用情況。

它還可以與擴增實境(AR)等新興技術配合使用,幫助您以全新的方式檢視生產績效。

事實上,操作員在車間巡視並在手機上查看機器績效的例子並非假設。這是一家歐洲公司透過結合即時營運智慧與AR技術,今天就在實際執行的事情。現在,工作人員不必等待數天或數週才能了解自己的表現——他們可以隨時掌握。

該解決方案還可以運用機器學習來提供預測性績效分析。這意味著不再只是對績效問題做出反應,而是在問題影響生產之前,就能預測即將發生的問題。這些洞察甚至可以觸發自動反應,例如維護工單,幫助您快速正確地解決問題。

簡單且靈活

一些新型企業營運智慧解決方案的額外優勢是其簡單性和靈活性。

您不需要IT學位就能實施和管理它們。您只需要對製造流程有基本了解,就能開始使用簡單的拖放工具創建儀表板和報告。

此外,儀表板和報告可以針對每個使用者進行客製化,無論他們是操作員、廠長還是營運長。

要了解更多關於企業營運智慧和其他創新解決方案的資訊,請造訪FactoryTalk InnovationSuite網頁。

已發佈 2019年8月29日


Katarina Heining
Katarina Heining
Information Solutions Sales Executive, Rockwell Automation
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 透過營運智慧獲得更豐富的生產關鍵績效指標全貌