Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

團結產生力量 – 三倍的力量

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
團結產生力量 – 三倍的力量 hero image

人們常說團結就是力量——這句古老的格言一次又一次地被證明是正確的。然而,在這個案例中,我們的力量是三倍強大。這是因為這個項目涉及三家公司,每家都貢獻了能量、產能和成功所需的一切。在短時間內,他們齊心協力設計、製造並調試了外科口罩生產的原型系統,然後開始大規模生產。

是哪三家公司促成了這件事?我們談論的是IMA集團,這是一家世界領先的意大利公司,專門製造用於製藥、化妝品和食品加工及包裝的機械設備。與位於克雷莫納省帕拉佐皮尼亞諾的Teknoweb Converting合作——這是IMA集團旗下專門設計濕紙巾生產和包裝機械的公司。當然,還有Rockwell Automation——工業自動化和資訊解決方案的領導者。

這三家公司攜手合作,在有限的時間和獨特挑戰面前創造了成功的故事。

 

迎接挑戰

隨著COVID-19危機期間感染人數激增,義大利發現自己的基本醫療用品即將耗盡——特別是防護外科口罩。更重要的是,很快就明顯看出該國也缺乏在當地生產這些用品的能力——所有東西都是進口的,而不是「義大利製造」。而且,由於疫情導致邊境封閉,進口已不再是一個選項。

IMA集團執行長Alberto Vacchi一直感受到社會責任的召喚。因此,在這次危機期間,他無法不回應義大利政府的援助請求。畢竟,公司的使命是改善人類生活品質,而這正是真正拯救生命的機會。

由於時間緊迫,IMA集團需要尋求在此領域最具經驗的子公司協助。選擇Tecknoweb Converting是顯而易見的。其90%的業務是設計和製造生產濕紙巾的機器。因此,它已經具備處理不織布的能力。這一點,加上其對此類機器的豐富熟悉度,將在與時間賽跑中成為巨大的優勢。

此外,雖然這些機器不需要符合製藥業的嚴格標準,但處理濕性產品的過程確實需要能夠快速有效殺菌的技術,以防止細菌傳播。這項專業技術可以應用於口罩生產,因為口罩同樣需要無菌環境和不織布的加工處理。

 

刻不容緩

這個項目的獨特性質帶來了許多新的挑戰。最值得注意的是從概念到原型開發所需的極快進展速度。緊隨其後的是從訂購到機器交付的極其有限的交貨時間。而這一切都必須在社交距離新規定所規範的特定工作條件下進行。

通常,開發這樣一台機器需要5~6個月。然而,鑑於此項目的緊迫性,團隊面臨著極具挑戰性的2~3個月期限——僅為他們通常預期時間的一半。實現這一目標需要Teknoweb Converting的全力以赴,以及在必要時來自IMA集團的支持。

為了實現這一目標,他們著手開發一種配置,使用已在其他機器中使用的組件。通過這種方式利用集團的資源,意味著他們可以使用現有零件,只需進行最少的修改,並且只需設計有限數量的額外新零件。為了進一步縮短交貨時間,他們還立即啟動了與供應商的協作流程,通過一系列預訂單為供應商提供了充分的預警。

 

適合工作的正確工具

在選擇技術平台供應商時,Teknoweb Converting毫不猶豫地選擇了Rockwell Automation。這個選擇基於長期的合作關係,以及對已在傳統機器上成功實施的技術的深入了解。選擇Rockwell Automation的另一個原因是確信能夠依靠一家反應迅速的公司,該公司可以利用其全球網絡在需要時確保必要產品的供應。

Rockwell Automation了解到許多公司,如Teknoweb Converting,正在轉型其生產以滿足全球衛生緊急狀況的需求。為了處理這種情況,它設立了一個「Covid Room」,監控並優先處理這些公司的訂單,確保必要的組件能及時到達目的地。如果本地沒有庫存,它可以調用其全球各地的辦事處。

 

義大利製造

第一台機器能夠每分鐘生產400個口罩,於2020年5月14日出貨。從概念到交付僅用了3個月。截至2020年6月,前5台設備已在Teknoweb Converting總部製造完成,而另外35台預定於8月出貨的設備,基於物流和產能考量,將在位於博洛尼亞的IMA集團總部製造。這使得Teknoweb Converting能夠回歸「新常態」,重新製造濕紙巾生產設備,當然這些設備將因為這次經驗而得到改良。

「成為像IMA這樣集團的一部分,其中一個巨大優勢就是能夠在生產不同產品的公司之間發展協同效應,這些公司可以相互合作,結合各自的專業知識,」Teknoweb Converting首席商務官Guido Conio表示。

「我們過去已經有過這樣的機會,但是,根據這次的經驗,我認為這應該成為常規做法,因為事實上,這讓我們能夠加強回應和反應市場需求的能力。我們也應該反思這樣一個事實:從一開始就讓值得信賴的供應商網絡參與我們的流程,使我們能夠改善上市時間。這是一個很好的經驗教訓,我們必須善加利用,以便繼續生產作為我們『義大利製造』座右銘旗艦的機器,並讓我們能夠持續成長並保持競爭力,」Conio總結道。

如果您想了解更多關於數位轉型如何為您的企業提供敏捷性和能力以快速回應新興需求,請收聽管理觀點播客,並探索如何在不斷演進的數位環境中蓬勃發展。

已發佈 2020年7月17日

主題: Digital Transformation The Connected Enterprise Management Perspectives

Guido Conio
Teknoweb Converting 全球銷售總監
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
  5. Chevron LeftChevron Left 團結產生力量 – 三倍的力量