Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

四種新型DCS技術讓生活更簡單

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
四種新型DCS技術讓生活更簡單 hero image

最新發布的 PlantPAx DCS 運用尖端處理能力 – 以及更佳的設計體驗 – 來推動生命週期生產力。

更頻繁的流程變更。新技術。更大的數據集。更高的可追溯性與合規要求。更緊縮的預算。

聽起來很熟悉嗎?

從煉油廠到食品與飲料工廠,流程工程師被要求管理日益複雜的系統 — 並且要以更少的資源完成更多的工作。

Main Image

迎接您的挑戰,並透過 PlantPAx 5.0 擴展更多可能性。了解最新版本的全新功能。

了解更多

好消息是,最新的分散式控制系統(DCS)平台已跟上技術發展的步伐。而且現在有更多DCS用戶正在考慮升級和現代化他們的系統,以獲得最佳性能。

但DCS現代化究竟如何幫助管理系統複雜性並提高生產力?如果您像我遇到的許多製程工程師一樣,這正是您正在問的問題。

我們最新發布的現代DCS針對系統整個生命週期中的關鍵挑戰提出解決方案——並在四個關鍵方面讓工作變得更簡單。

1. 專為目的設計的強固控制器可最小化複雜性。

就其本質而言,製程工廠是多面向且持續變化的。隨著應用擴展並變得更加複雜,許多較舊的控制器和I/O平台根本無法跟上。對於許多工廠來說,為了滿足新需求,在現有自動化基礎設施中增加控制器一直是唯一實際的回應。

但如您所知,引入更多且有時異質的系統會使本來就複雜的DCS變得更加複雜——並且整合和維護成本更高。

現在,新的製程控制器類型提供了更好的選擇。處理能力和容量的顯著提升意味著您可以用更少的控制器管理更多策略——並降低架構複雜性及相關生命週期成本。

最新版本還支援「例外報告」,這顯著減少了由警報和事件輪詢造成的架構壓力。對於許多系統來說,減少輪詢也意味著所需的數據伺服器更少。

2. 嵌入式製程物件保持應用——和用戶體驗——的一致性。。

每個人對系統應該如何運作都有自己的想法。雖然我們都欣賞優秀開發人員的技能,但一個人未記錄的「調整」會成為另一個人在維護或更新系統時的重大挑戰。

此外,一旦供應商提供的物件庫被修改,您就不能再依賴供應商來維護、遷移和記錄它。這將成為您的員工或系統整合商的責任,增加了系統生命週期中的成本和風險。

作為DCS現代化的一部分,新的控制器類型在韌體中嵌入了製程物件,以推動更多設計一致性。嵌入式製程物件透過「鎖定」核心控制器功能,支持現代化的系統開發方法,讓開發人員能專注於更高層級應用的配置。

由於核心功能符合產業標準且不可編輯,嵌入式物件有助於維護系統完整性——並加速工廠間的複製。嵌入式物件在新韌體版本推出時也會自動遷移,使未來升級更為簡便。

3. 自動診斷節省時間。

您現有的DCS標籤資料庫包含有關控制器、I/O和現場設備的診斷資訊。讓操作員能夠存取這些資訊,可能需要在後端進行大量開發工作。

事實上,在控制系統中識別診斷標籤,然後在人機介面平台中配置到這些標籤的連結,可能佔設計和維護系統所需編碼的30%。

DCS現代化簡化了這一流程。利用新製程控制器的擴展容量,預先配置的警報只需單擊一下即可自動部署到人機介面。這項功能在初始開發期間節省了大量時間——並且在系統的整個生命週期中,隨著製程需求的演變同樣有效。

4. 與最新標準對齊有助於最小化資安風險。

要善用最新的IIoT技術,您的DCS必須與企業級系統整合。但在企業內部連接更多資訊,可能會無意間讓您的製程操作暴露於風險之中。

現代DCS認知到既要善用先進分析及其他數位技術,也要協助保護您的關鍵數據。最新版本讓您能夠向前遷移並實施一套系統及製程控制器 符合國際標準IEC 62443 標準——以及基於縱深防禦的全球資安最佳實踐。

顧名思義,縱深防禦策略認知到任何單一防護點都可能被突破。基於此策略的資安系統,透過物理、電子及程序性防護措施的組合,建立多層防護。

Chris King,PlantPAx遷移業務開發經理,對本文有所貢獻。

已發佈 2020年5月22日


Blair Wilson
Blair Wilson
PlantPAx Marketing Manager, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 新一代DCS技術讓生活更簡單的四種方式