Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

託管數據中心供應商面臨的五大擴展挑戰

從本地站點到校園規模:應對Colocation增長的複雜性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
數據中心機籠和伺服器

在整個數據中心領域,擴展的壓力正在加劇,特別是對於中小型共置(Colo)服務提供商而言。這些提供商傳統上經營一到五個多租戶站點,現在被要求以前所未有的速度增長。隨著對AI運算能力需求的上升以及私募股權公司投資的增加,即使是最小規模的營運商也被迫快速開發大型園區。

這種快速轉型帶來了一系列獨特的挑戰。與規格由主要雲端服務供應商鎖定的超大規模單租戶共置設施不同,多租戶Colo服務提供商在更加動態和分散的環境中運營。這些設施需要不斷適應客戶流動、租戶特定的設備需求,以及從未設計為以今日速度擴展的舊有系統。

這種情況就像一個公寓開發案,每個單位都有不同的業主。你沒有一個租戶來決定基礎設施。你有數百個租戶,每個都有不同的需求和期望。

隨著這些較小規模的業者從本地化設施發展為園區規模的營運,他們面臨日益增加的複雜性,特別是在建築管理、基礎設施標準化、網路安全和系統整合方面。風險很高。上市時間延遲、營運效率不彰和安全漏洞都可能威脅到他們在這個比以往任何時候都發展更快的市場中競爭的能力。

本部落格探討共置服務提供商在擴展規模時面臨的五個關鍵挑戰,以及Rockwell Automation如何透過靈活且面向未來的解決方案,協助他們應對這段加速成長期。

挑戰1:建築自動化與管理系統

隨著數據中心共置服務提供商的規模擴大,他們最迫切的基礎設施挑戰之一是整合其建築自動化系統(BAS)。許多公司依賴領先OEM的解決方案,但這些系統往往各自獨立運作,限制了營運可見性和靈活性。

這種缺乏整合的情況可能導致數據分散、響應時間變慢,以及隨著設施變得更加複雜而增加的風險。Colo服務提供商需要一種方法來統一這些系統,而無需從頭開始。

這正是Rockwell Automation提供明顯優勢的地方。Rockwell Automation的方法是供應商無關且可擴展的,意味著他們能與客戶現有的BAS、建築管理系統(BMS)和電力監控系統(EPMS)基礎設施整合。無需「拆除和更換」。這保留了已經運作良好的部分,同時在需要的地方擴展功能。Colo服務提供商不必僅僅因為需要更好的解決方案就更換其他供應商的系統。Rockwell Automation解決方案具有向下和向上的相容性。這種靈活性有助於保護提供商的現有投資,同時開闢成長之路。

透過避免完整的系統大修,Colo服務提供商保護了他們的上市時間期限。他們降低風險,有助於保護投資報酬率,並在升級期間最大限度地減少停機時間。他們還保留了團隊在現有平台上積累的機構知識,這縮短了學習曲線並加速了新功能的採用。

簡而言之,Rockwell Automation透過實現建築和電氣系統的智慧整合控制,幫助Colo服務提供商為其營運做好未來準備,而不會將他們鎖定在專有生態系統中。

挑戰2:工業級與商業級組件

擴展數據中心營運不僅是增加更多伺服器或空間,也關乎選擇正確的基礎設施組件。然而,許多Colo服務提供商仍然依賴商業級硬體來支援關鍵系統,如電力分配和環境控制。這些組件在耐用性和可靠性方面往往不足,使正常運行時間面臨風險。而在數據中心領域,正常運行時間是不容妥協的。

雖然伺服器和IT設備由於技術更新而自然地每三到四年更換一次,但大部分的電力和公用設施基礎設施不應該按照相同的時間表進行更新。事實上,像電力分配、冷卻控制和備份電源等系統應該與設施本身的使用壽命相匹配。

這就是Rockwell Automation工業級元件的與眾不同之處。專為石油天然氣、汽車和製造業等嚴苛、高需求環境而打造,Rockwell Automation硬體經過精心設計,具備長壽命、高可靠性和最少維護需求的特點。而且經過實證,在關鍵任務應用中擁有數十年真實世界性能表現的支持。

Rockwell Automation的工業級解決方案已在比任何數據中心所面臨條件更為嚴苛的惡劣環境中運行數十年。因此,對於絕對不能停機的設施而言,應用同等級別的工業耐用性是合理的選擇。

透過轉換至工業級解決方案,Colo服務提供商可降低長期維護成本、將故障風險降至最低,並使其基礎設施生命週期與建築物保持一致,在不影響正常運行時間的前提下支援可擴展的成長。

挑戰3:網路安全與縱深防禦策略

隨著AI工作負載和雲端服務的興起,網路安全已成為Colo服務提供商的首要議題。當客戶將最敏感的數據和專有模型託付給Colo時,對網路韌性的期望比以往任何時候都更高。安全漏洞不僅威脅基礎設施,還會影響業務連續性、品牌聲譽和客戶信任,並對財務SLA造成衝擊。

最近的事件是一個警鐘。例如,在2025年,德國一個託管全球金融機構的共置設施發生了安全漏洞。這個漏洞不是出現在最新的AI技術中,而是在舊有系統中。漏洞發生在同一個託管客戶AI堆疊的設施內,但僅僅一個邊緣位置設備就讓營運中斷了6小時。

這起事件凸顯了一個更廣泛的問題。網路攻擊並不總是針對最先進的系統。它們往往針對支援基礎設施中被忽視的漏洞。這就是為什麼縱深防禦策略至關重要。Colo服務提供商必須超越防火牆和端點保護。他們需要在系統層級嵌入網路安全的工業級自動化和控制解決方案。

Rockwell Automation帶來來自關鍵基礎設施領域的豐富經驗,在這些領域中網路韌性是不容妥協的。我們的工業控制系統內建整合式安全功能,支援零信任架構、安全遠端存取和強化通訊協定。

價值不僅在於幫助預防安全漏洞,更在於今天做出更明智的基礎設施決策,以降低長期風險。Colo服務提供商正意識到,延遲升級其控制系統的決定實際上就是一個決定,而且會帶來後果。

雖然違規行為的法律責任可能不明確,但商業風險是真實存在的。單一漏洞可能波及整個營運。這就是為什麼網路安全不是一個孤立的問題。它是更廣泛韌性策略的一部分,涉及數據中心設計的每一層面。

透過實施Rockwell Automation的工業級解決方案,Colo服務提供商採取額外的主動方式來保護客戶數據、提供營運正常運行時間,並建構既安全又可擴展的基礎設施。

挑戰4:數據可見性與單一窗格監控

傳統的Colo是為眾多客戶而建造的。如今的Colo正在為單一租戶客戶而建造。這意味著Colo必須持續隨著終端用戶需求演進,以保持作為高端終端用戶主機的相關性。

隨著時間推移,這導致了一個分裂的環境,監控和可見性成為重大挑戰。這就像破碎的安全玻璃一樣。每個設備,無論是開關設備、冷卻系統或配電系統,都有自己的登陸頁面或IP地址。它們都提供用戶界面,但彼此之間無法溝通。

這種分散化使得操作人員難以看到全貌。他們不是使用統一的儀表板,而是在處理數十個獨立的系統。隨著更多具有IP位址的設備,從公用設施空間到IT機架,可見性變得更加複雜。

這就是為什麼Colo服務提供商越來越尋求單一窗格解決方案:一個將所有關鍵數據整合到單一集中視圖的介面。

Rockwell Automation透過"FactoryTalk® Optix™",正好提供了這樣的解決方案,這是一個靈活、可擴展的軟體平台,能夠收集並視覺化來自設施基礎架構各處的數據,無論供應商或設備為何。無論是電力消耗、冷卻性能或系統狀態,Optix都能為操作人員提供即時、整合的營運洞察。

Rockwell Automation解決方案從最底層(設備級標籤)提取數據,並以可自訂且易於理解的格式提供。客戶可以選擇是否要將數據推送到雲端、保留在本地,或與其他企業系統整合。

結果是提升了營運效率、加快了診斷速度,並改善了決策制定的資訊基礎。Colo服務提供商不再孤立地應對挑戰,而是能夠全面地預測和管理問題,對其行動背後的數據充滿信心。

對於規模較小但正在成長的Colo服務提供商而言,這種集中式監控是一項競爭優勢。

挑戰5:上市時間

對於Colo服務提供商而言,快速擴展是必要的。但即使項目時間表已明確定義,部署步驟也已詳細規劃,延遲仍然很常見。這些延遲往往與內部準備程度關係不大,而更多地與複雜的外部因素網絡有關。

在過去兩年中,數據中心行業所經歷的顛覆比前二十年的總和還要多。全球供應鏈的波動性、不斷變化的技術路線圖以及不一致的標準,使得有信心地滿足上線日期變得比以往任何時候都更加困難。再加上模組化部署和場外製造的日益增長趨勢,挑戰就變成了無縫整合的問題。

上市時間是所有這些因素匯聚或分崩離析的關鍵點。你可以擁有完美的設計和詳細的時程表,但如果某個組件延遲或模組無法順利整合,一切都會放緩。這正是Rockwell Automation合作夥伴生態系統成為關鍵的地方。

雖然Rockwell Automation並不直接部署基礎設施,但該公司與廣泛的經銷商、系統整合商、EPC和顧問網絡密切合作。這些生態系統合作夥伴是力量倍增器,幫助Colo服務提供商從概念階段推進到調試階段。

Rockwell Automation的生態系統合作夥伴對於幫助其客戶執行至關重要。他們帶來當地知識、專業技術和實地支援,以加速建設過程的每一個步驟。

透過與Rockwell Automation及其部署合作夥伴合作,Colo服務提供商可獲得標準化解決方案、更快的組件供應,以及能減少各階段摩擦的整合策略。這降低了昂貴的延誤,並有助於新產能按時按預算上線。

在速度成為競爭差異化因素的市場中,Rockwell Automation結合工業級技術和值得信賴的生態系統合作夥伴關係,為數據中心供應商提供高效擴展所需的優勢。

更聰明地擴展,而非僅僅更快

隨著對數據中心容量的需求激增,中小型Colo服務提供商面臨著以往只有超大規模業者才需要的擴展速度壓力。但快速增長伴隨著現實世界的複雜性,從整合舊有基礎設施到保護營運免受不斷演變的網路威脅。要取得成功,這些提供商需要的不僅僅是硬體設備。他們需要可擴展、面向未來的解決方案,以及一個了解數據中心環境獨特需求的合作夥伴。

Rockwell Automation就是這樣的合作夥伴。憑藉工業級技術、供應商無關的整合方案、單一窗格軟體平台,以及值得信賴的部署專家生態系統,我們正在幫助Colo服務提供商在不影響效能、安全性或正常運行時間的情況下實現更智慧的成長。

讓我們談談

如果您正在計劃擴展您的共置營運,讓我們開始對話。聯絡Rockwell Automation專家,探索我們如何協助您應對今日的挑戰——並為明日的需求做好準備。

資料中心
資料中心
資料中心
提升效率、韌性與永續發展
了解更多

已發佈 2025年7月23日

主題: Data Science & Industrial Analytics Cybersecurity FactoryTalk Optix
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會感興趣
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
  5. Chevron LeftChevron Left 託管數據中心供應商面臨的五大擴展挑戰